Pagina Counter

La pagina Counter è disponibile solo se si seleziona HSC nel parametro Encoder Type nella finestra di dialogo Device Definition.
La pagina Counter visualizza un riepilogo della configurazione del contatore del modulo.
Esempio di pagina Counter
La pagina Counter include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Rollover
Visualizza il valore del tag di uscita RolloverValue.
In caso di conteggio crescente, quando il contatore raggiunge il valore di rollover - 1, alla ricezione del conteggio successivo passa al valore di rollunder. Il tag di rollover viene impostato su 1.
Rollunder
Visualizza il valore del tag di uscita RollunderValue.
In caso di conteggio decrescente, quando viene raggiunto il valore di rollunder, il contatore alla ricezione del conteggio successivo passa al valore dirollover - 1. Il tag relativo al rollunder viene impostato su 1.
Load Count Value
Visualizza il numero preimpostato di conteggi da caricare nel contatore all’attivazione della funzione Load.
Load Revolution Value
Visualizza il numero preimpostato di giri da caricare nel contatore all’attivazione della funzione Load.
Average Over
Definisce se calcolare la media in base al numero di impulsi o per un periodo di tempo per il calcolo della media della frequenza, della larghezza di impulso e dell’accelerazione.
  • Pulses – Media basata sul numero di impulsi
  • Time – Media basata su un periodo di tempo
Pulses to Average Over
Definisce il numero di impulsi di cui eseguire la media.
Questa impostazione è disponibile solo quando Counter Average Over è impostato su Pulses.
Time to Average Over
Definisce la durata in millisecondi per il calcolo della media.
Questa impostazione è disponibile solo quando Counter Average Over è impostato su Time.
Apply Reset to Time Derived Values
Specifica se resettare i valori temporali derivati quando il contatore viene resettato.
  • Non selezionato – Non azzera i valori temporali derivati
  • Selezionato – Azzera i valori temporali derivati
Invert Counter Direction
Specifica se invertire la direzione del contatore.
  • Non selezionato = Direzione del contatore non invertita
  • Selezionato = Inverte la direzione del contatore.
Engineering Units
Definisce le unità ingegneristiche a cui vengono convertiti i valori di conteggio, frequenza ed accelerazione degli impulsi.
Ad esempio, se l’unità ingegneristica è “abc”, le unità dei tag di ingresso in scala sono le seguenti:
  • ScaledCount: abc
  • ScaledFrequency: abc/s
  • ScaledAccel: abc/s
    2
Scalar
Definisce il valore utilizzato per moltiplicare i valori di conteggio, frequenza ed accelerazione degli impulsi per ottenere i valori in scala in unità ingegneristiche.
Diagnostics
Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche.

Diagnostica contatore

Per visualizzare la diagnostica del contatore, selezionare Diagnostics nella pagina Counter.
Esempio di diagnostica del contatore
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal