Pagina Counter – Input
Usare la pagina Counter – Input per configurare i tempi di filtro Off → On e On → Off per
i diversi ingressi.
Esempio di pagina Counter – Input

La pagina Counter – Input include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Input A Off → On Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve
rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input A On → Off Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve
rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input B Off → On Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve
rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input B On → Off Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve
rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input A, B Off → On Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve
rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input A, B On → Off Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve
rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input Z Off → On Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve
rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input Z On → Off Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve
rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input00 Off → On Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve
rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. Questo parametro non è visibile se Input00 Function è impostato
su Not Used nella finestra di dialogo Device Definition. |
Input00 On → Off Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve
rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. Questo parametro non è visibile se Input00 Function è impostato
su Not Used nella finestra di dialogo Device Definition. |
Fornire un feedback