Pagina Counter – Fault/Program Actions
Utilizzare la pagina Counter– Fault/Program Actions per configurare il comportamento del
contatore quando il modulo è in modalità Programmazione o in modalità Errore, o quando
si verifica un errore di comunicazione.
Esempio di pagina Counter – Fault/Program Actions

La pagina Counter – Fault/Program Actions include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Counter State in Program Mode | Determina il comportamento del contatore quando il controllore
passa in modalità Programmazione o inibizione. In modalità
Programmazione o Inibizione, i contatori del controllore vengono
ignorati e il contatore si comporta come segue:
|
Counter State in Program Mode User-defined Value | Definisce il valore impostato per il conteggio quando Counter
State in Program Mode è selezionato con il valore definito
dall’utente. |
Reset stored values in Program Mode | Determina se azzerare i valori memorizzati quando il controllore
passa in modalità Programmazione o Inibizione |
Counter State in Communication Fault Mode | Determina cosa succede al contatore dopo che si è verificato un
errore di comunicazione e il modulo entra in modalità di errore
comunicazione.
|
Counter State in Communication Fault Mode User-defined Value | Definisce il valore impostato per il conteggio quando Counter
State in Communication Fault Mode è selezionato con il valore
definito dall’utente. |
Reset stored values in Communication Fault Mode | Determina se azzerare i valori memorizzati dopo che si è
verificato un errore di comunicazione e il modulo è entrato in
modalità Errore di comunicazione. |
When Communication Fails in Program Mode | Determina l'azione del xontatore in caso di errore di
comunicazione in modalità Programmazione.
|
Fornire un feedback