Pagina Counter – Alarms
Usare la pagina Counter – Alarms per configurare gli allarmi relativi al contatore.
Esempio di pagina Counter – Alarms

La pagina Counter – Alarms include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Pulse Width Alarm Limit | Definisce la larghezza di impulso massima consentita prima
dell'attivazione dell'allarme di larghezza di impulso. Se la
larghezza di impulso istantanea o media supera la larghezza di
impulso massima, viene attivato il relativo allarme. |
Accel Alarm Limit | Definisce il tasso di accelerazione massimo consentito prima che
venga attivato l'allarme di accelerazione. Se il tasso di accelerazione istantaneo o medio supera il tasso
di accelerazione massimo, viene attivato il relativo
allarme. Un valore pari a 0 disabilita l’allarme. |
Decel Alarm Limit | Definisce i tasso di decelerazione massimo consentito prima
dell'attivazione dell'allarme di decelerazione. Se il tasso di decelerazione istantaneo o medio supera il tasso
di decelerazione massimo, viene attivato il relativo
allarme. Un valore pari a 0 disabilita l’allarme. |
Frequency Alarm Limit | Definisce il limite di frequenza consentito prima che venga
attivato l’allarme di frequenza. Se la frequenza istantanea o media è superiore a questo valore,
viene attivato l'allarme di frequenza. |
Zero Frequency Alarm Limit | Visualizza il valore della frequenza o della frequenza media al
di sotto del quale viene attivato l'allarme di frequenza
zero. |
Latch Zero Frequency Alarm | Determina se mantenere l'allarme di frequenza zero in modo che
non venga eliminato finché non viene sbloccato in modo
esplicito. |
Enable Missing Pulse Alarm | Determina se è abilitato l’allarme di impulso mancante. |
Missing Pulse Alarm Limit | Visualizza il tempo che deve trascorrere tra il rilevamento del
fronte di salita di due impulsi consecutivi prima che venga attivato
l'allarme di impulso mancante. |
Latch Missing Pulse Alarm | Determina se mantenere l'allarme di impulso mancante in modo che
non venga eliminato finché non viene sbloccato in modo
esplicito. |
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni
diagnostiche. |
Fornire un feedback