Livelli di idoneità delle applicazioni di sicurezza
Livello di idoneità | Condizioni | Note |
|---|---|---|
Applicazioni classificate fino al livello SIL 2 compreso, come definito nella norma IEC 61508, e PLc, Cat. 2 come definito nella norma ISO 13849-1 | I moduli utilizzano la modalità a canale singolo:
| Tenere in considerazione quanto di seguito riportato.
Le funzioni di diagnostica necessarie per soddisfare i requisiti del livello di idoneità stabilito senza dover impostare la modalità del punto per la prova a impulsi di sicurezza possono essere fornite dal sistema di sicurezza più ampio in cui il modulo I/O di sicurezza risiede. Per ottenere il livello di integrità della sicurezza specifico, vedere gli schemi di cablaggio del modulo di sicurezza corrispondente. |
Applicazioni classificate fino al livello SIL 3 compreso, come definito nella norma IEC 61508, e PLc, Cat. 4 come definito nella norma ISO 13849-1 | I moduli utilizzano la modalità a canale singolo:
I moduli utilizzano la modalità a canale doppio:
I moduli utilizzano la modalità a canale doppio:
|
Fornire un feedback