Avviare il debug sulla macchina di sviluppo
Trasferire l'applicazione di runtime sulla macchina remota e avviare il processo di debug nella macchina di sviluppo.
- Per avviare il debug sulla macchina di sviluppo
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
Apri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.SUGGERIMENTO: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso. - DaFactoryTalk Optix Studio, trasferireFTOptixApplicational dispositivo target:
- Dalla barra degli strumenti, accanto a, selezionare la freccia in giù e selezionare il dispositivo target.Esegui
- Selezionare il.Esegui
- Se necessario, specificare le credenziali richieste e selezionareOK.
- In Visual Studio, avviare il processo di debug:
- Dal menuDebug, selezionareAttach to Process.
- ImpostareConnectionTypesuDefault.
- InConnectionTarget, impostare il nome e la porta annotati durante l'esecuzione della procedura Preparare il computer di destinazione del debug remoto.
- SelezionareFinde selezionare il dispositivo target.
- Nellafinestra Windows authentication, immettere le credenziali utente del dispositivo target.
- InAvailable Process, selezionare il processoFTOptixRuntime.exe.
- SelezionareAttach.
Viene avviato il processo di debug. Per interrompere il processo di debug remoto, chiudere l'applicazione desktop Debugger remoto o arrestare il debug in Visual Studio.
Fornire un feedback