Modifica del codice dopo il debug
L'inizializzazione del processo di debug è diversa per le NetLogic di fase di progettazione e di runtime.
Prerequisiti
- Per modificare il codice dopo il debug
- Selezionare un'opzione:
- Se si esegue il debug di una NetLogic a runtime, dalla barra degli strumentiFactoryTalk Optix Studioselezionare.
Arresto - Se si esegue il debug di una NetLogic in fase di progettazione, in Visual Studio o Visual Studio Code, selezionare per interrompere il debug.
- Modificare il codice e salvare i fileCSmodificati.FactoryTalk Optix Studioricompila automaticamente la soluzione .NET.
Fornire un feedback