Debug del codice

L'inizializzazione del processo di debug è diversa per le NetLogic di fase di progettazione e di runtime.
  1. Per eseguire il debug del codice
  2. In Visual Studio o Visual Studio Code, in modalità debug, aprire la NetLogic che si desidera controllare.
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Se la NetLogic è di runtime, selezionare
      Start Debugging
      o premere
      F5
      .
    • Se la NetLogic è in fase di progettazione, in
      FactoryTalk Optix Studio
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NetLogic e selezionare un metodo da eseguire.
  4. Eseguire il debug del codice.
    Per ulteriori informazioni sul debug in Visual Studio, vedere Primo sguardo al debugger - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
    Per ulteriori informazioni sul debug in Visual Studio Code, vedere Debug in Visual Studio Code.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal