Debug del codice modificato
Il processo di debug del codice modificato è diverso per le NetLogic di fase di progettazione e di runtime.
Prerequisiti
- Per eseguire il debug del codice modificato
- Se si desidera eseguire il debug di una NetLogic di runtime o se vengono creati nuovi tipi personalizzati nel progetto, inFactoryTalk Optix Studioselezionare.EseguiFTOptixApplicationviene compilato ed eseguito.
- Selezionare la piattaforma di sviluppo per il debug.
- Se si utilizza Visual Studio, dal menuDebug, selezionareReattach to Process.IMPORTANTE: Se si è chiuso Visual Studio dopo la sessione di debug precedente, selezionareAttach to Processe reimpostare il collegamento. Vedere Configurazione del debugger.
- Se si utilizza Visual Studio Code:
- Aprire il riquadroRun and Debugpremendo .
- Nella parte superiore del riquadro, dal menu a discesa, selezionare:
- Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
- Esegue il debug di una NetLogic di runtime.
- Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
- Esegue il debug di una NetLogic di fase di progettazione.
IMPORTANTE: Se Visual Studio Code ignora i punti di interruzione, riavviare Visual Studio Code e ripetere la procedura. - In Visual Studio o Visual Studio Code, in modalità debug, aprire la NetLogic che si desidera controllare.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Se la NetLogic è di runtime, selezionareStart Debuggingo premere.F5
- Se la NetLogic è in fase di progettazione, inFactoryTalk Optix Studio, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NetLogic e selezionare un metodo da eseguire.
- Eseguire il debug del codice.Per ulteriori informazioni sul debug in Visual Studio, vedere Primo sguardo al debugger - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.Per ulteriori informazioni sul debug in Visual Studio Code, vedere Debug in Visual Studio Code.
Fornire un feedback