Preparare il computer di destinazione del debug remoto
Installare e configurare l'applicazione desktop del debugger remoto.
Prerequisiti
Scaricare e installare Strumenti di debug di Visual Studio da Debug remoto di un progetto C# o VB - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
- Per preparare il computer target del debug remoto
- Aprire l'applicazione desktop del debugger remoto.
- Prendere nota del dispositivo e della porta per la connessione al target di debug remoto.
- Configurare il firewall. Vedere Debug remoto di un progetto C# o VB - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
Fornire un feedback