Panoramica degli interrupt

I controllori
Micro800
supportano gli interrupt che vengono utilizzati nei programmi del controllore.
Utilizzare il nodo
Programmi
nell'
Organizzatore progetto
per eseguire le azioni riportate di seguito:
  • Aprire
    Nuovo interrupt
    per creare interrupt di diverso tipo per i programmi del controllore
    Micro800
    .
  • Visualizzare l'elenco di interrupt creato per i programmi del controllore
    Micro800
    .
  • Selezionare un interrupt per modificarne le proprietà utilizzando il riquadro
    Proprietà
    .
  • Importare variabili in un interrupt.
  • Esportare un interrupt sul computer.
  • Aprire e modificare un interrupt utilizzando l'editor di linguaggio.
  • Aggiunta di variabili a un interrupt mediante la griglia di variabili locali.
  • Eliminare interrupt.
Tipi e parametri di interrupt
Tipo di interrupt
Parametri di interrupt
Interrupt su evento di ingresso (EII)
  • Avvio automatico
  • Ingresso integrato
Interrupt temporizzato selezionato (STI)
  • Avvio automatico
  • Ingresso integrato
Routine errore utente
Gli interrupt Routine errore utente si avviano quando il controllore entra in modalità
Esecuzione
se la Program Organization Unit (POU) è configurata sull'avvio automatico.
Non è disponibile nessun parametro.
Modulo plug-in universale (UPM)
Avvio automatico
Contatore ad alta velocità (HSC)
  • Avvio automatico
  • Maschera overflow
  • Maschera underflow
  • Maschera preimpostazione alta
  • Maschera preimpostazione bassa
Tipi di interrupt supportati da diversi controllori
Tipo di controllore
EII
STI
Routine errore utente
UPM
HSC
Micro810
No
No
No
No
L20E
No
No
L50E AWB
No
L50E QBB
L50E QVB
L50E QWB
L70E AWB
No
L70E QBB(N)
L70E QWB(N)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal