Parametri di interrupt
I parametri di interrupt supportati variano a seconda del tipo di interrupt.
Parametro di interrupt | Descrizione |
|---|---|
Avvio automatico | Indica se la configurazione di una specifica funzione di interrupt utente viene forzata senza utilizzare logica ladder. È disattivata per impostazione predefinita. Quando è attivato, l'interrupt viene forzato senza alcuna logica ladder. Il parametro di interrupt è disponibile per i seguenti tipi di interrupt:
|
Ingresso integrato | Elenca il numero di indice degli ingressi integrati associati a una funzione di interrupt utente. Valori di ingresso integrato per diversi tipi di controllore:
Il parametro interrupt è disponibile per le EII. |
Punto preimpostato (STI) | Specifica il periodo che intercorre tra le esecuzioni della sottoroutine ladder STI. Se il programma contiene un grande numero di rami per la Program Organization Unit STI e il valore STI è basso, gli interrupt potrebbero utilizzare una parte significativa, se non tutte, delle risorse della CPU. Potrebbe verificarsi il seguente problema:
|
Maschera di overflow (HSCO.MV) | Consente o impedisce il verificarsi di un interrupt per overflow. Se il bit è a zero (0) e il Contatore ad alta velocità (HSC) rileva una condizione di raggiunto overflow, l'interrupt utente HSC non verrà eseguito. Il bit Maschera di overflow (MV) è controllato dal programma utente e mantiene il proprio valore tramite un riavvio. Il programma utente deve impostare e cancellare il bit MV. Modalità HSC: 0...9 Il parametro interrupt è disponibile per gli interrupt utente HSC. |
Maschera di underflow (HSCO.MN) | Consente o impedisce il verificarsi di un interrupt per underflow. Se il bit è a zero (0) e l'HSC rileva una condizione di raggiunto underflow, l'interrupt utente HSC non verrà eseguito. Il bit Maschera di underflow (MN) è controllato dal programma utente e mantiene il proprio valore anche in caso di riavvio. Il programma utente deve impostare e cancellare il bit MN. Modalità HSC: 2...9 Il parametro interrupt è disponibile per gli interrupt utente HSC. |
Maschera preimpostazione alta (HSCO.MH) | Consente o impedisce il verificarsi di un interrupt con valore alto preimpostato. Se il bit è a zero (0) e l'HSC rileva una condizione di preimpostazione alta raggiunta, l'interrupt utente HSC non verrà eseguito. Il bit maschera preimpostazione alta (MH) è controllato dal programma utente e mantiene il proprio valore anche in caso di riavvio. Il programma utente deve impostare e cancellare il bit MH. Modalità HSC: 0...9 Il parametro interrupt è disponibile per gli interrupt utente HSC. |
Maschera preimpostazione bassa (HSCO.ML) | Consente o impedisce il verificarsi di un interrupt con valore basso preimpostato. Se il bit è a zero (0) e l'HSC rileva una condizione di preimpostazione bassa raggiunta, l'interrupt utente HSC non verrà eseguito. Il bit maschera preimpostazione bassa (ML) è controllato dal programma utente e mantiene il proprio valore anche in caso di riavvio. Il programma utente deve impostare e cancellare il bit ML. Modalità HSC: 2...9 Il parametro interrupt è disponibile per gli interrupt utente HSC. |
Fornire un feedback