Aggiungere un interrupt

Utilizzare la finestra di dialogo
Nuovo interrupt
per creare interrupt per i programmi del controllore
Micro800
. I tipi di interrupt disponibili variano in base alla selezione del controllore. Quando si aggiungono, configurano o eliminano interrupt, il controllore deve essere offline.
Utilizzare gli interrupt per:
  • Impostare intervalli di tempo tra esecuzioni di subroutine ladder.
  • Forzare le funzioni di Interrupt utente per avviare senza l'uso della logica ladder.
  • Consentire o impedire overflow e underflow per gli interrupt dell'HSC (High Speed Counter).
  • Consentire o impedire i valori alto e basso preimpostati per gli interrupt HSC.
Prerequisiti
  • Creazione di un nuovo progetto del controllore
    Micro800
    .
  • Il controllore deve essere offline.
Per aggiungere un interrupt
  1. In
    Organizzatore progetto
    , fare clic con il pulsante destro su
    Programmi
    , quindi selezionare
    Nuovo interrupt
    .
  2. In
    Nuovo interrupt
    , eseguire le seguenti operazioni:
    1. Nella casella
      Nome
      , immettere il nome dell'interrupt.
    2. Selezionare un tipo di interrupt dall'elenco
      Tipo
      .
    3. Selezionare un identificatore per l'interrupt dall'elenco
      ID
      .
    4. Dall'elenco
      Tipo di programma
      , selezionare il tipo di programma nel progetto in cui verrà utilizzato l'interrupt.
  3. Selezionare i parametri per il tipo di interrupt.
  4. Selezionare
    Crea
    .
    SUGGERIMENTO:
    • Per eliminare un interrupt, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'interrupt in
      Organizzatore progetto
      , quindi selezionare
      Elimina
      .
    • Per modificare un interrupt aggiunto, in
      Organizzatore progetto
      selezionare l'interrupt e modificare le proprietà nel riquadro
      Proprietà
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal