Forzare variabili I/O
La forzatura delle variabili può provocare un movimento improvviso della macchina e potrebbe danneggiare l'apparecchiatura o ferire il personale. Utilizzare estrema cautela quando si forzano le variabili.
È possibile forzare solo le variabili di I/O. Considerare le seguenti regole quando si forzano le variabili:
- Non è consentita la forzatura di variabili definite dall'utente e non di I/O.
- Funzioni speciali come HSC e Movimento, eseguite indipendentemente dalla scansione del programma utente, non possono essere forzate. Ad esempio, per il movimento, l'Ingresso azionamento pronto non può essere forzato.
- Gli indicatori di stato a LED corrispondono sempre al valore fisico di I/O.
- Le variabili interne normali e non fisiche non possono essere forzate.
- A differenza degli ingressi, le uscite sono fisicamente forzate. Gli indicatori di stato a LED mostrano i valori forzati, ma il programma utente non usa i valori forzati.
- Quando si spegne il controllore, tutte le forze di I/O vengono cancellate dalla memoria.
Comportamento forzato

Prerequisiti
- Il controllore è online.
Per forzare variabili I/O
- Nel monitoraggio delle variabili, individuare la variabile che si desidera forzare.
- Selezionare la casella di controlloForzaper la variabile.
- Immettere il valore nella colonna Valore corrispondente.
- Per una variabile di ingresso, immettere ilValore.
- Per una variabile di uscita, immettere ilValore fisico.
Esempi di variabili forzate
Per le variabili, i valori visualizzati nelle colonne
Valore
e Valore fisico
variano in base al fatto che il tipo di variabile sia di ingresso o uscita.- Comportamento variabile di ingresso (lettura) - Forzare la lettura della temperatura da un sensore

- Comportamento variabile di uscita (scrittura) - Forzare la chiusura di una valvola dell'attuatore

Fornire un feedback