Istruzioni Stringa ASCII

Utilizzare le istruzioni Stringa ASCII per modificare una sequenza di simboli scelti da una serie o dall'alfabeto al fine di modificare lo stato delle uscite. per leggere correttamente le stringhe di ingresso contenenti caratteri speciali, inserire i caratteri delle stringhe quando il programma che contiene l'istanza del blocco funzione è online.
Istruzioni Stringa ASCII
Istruzione
Descrizione
Restituire il codice ASCII per i caratteri in una stringa. Carattere -> codice ASCII.
Restituisce una stringa di un carattere per un codice ASCII. Codice ASCII -> Carattere.
Elimina i caratteri da una stringa.
individua e fornisce la posizione delle sottostringhe nelle stringhe.
inserisce sottostringhe in posizioni definite dall'utente all'interno delle stringhe.
Estrae i caratteri dal lato sinistro di una stringa.
Estrae i caratteri dal centro di una stringa.
Calcola la lunghezza di una stringa.
Sostituisce le parti di una stringa con nuovi set di caratteri.
Estrae i caratteri dal lato destro di una stringa.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal