ASCII

L'istruzione ASCII restituisce il codice ASCII per i caratteri nelle stringhe.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ASCII
ASCII
Parametri ASCII
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Abilitazione istruzioni.
  • TRUE: visualizza il codice ASCII per i caratteri.
  • FALSE: nessuna operazione di visualizzazione.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
STRING
Qualsiasi stringa non vuota.
Pos
Ingresso
DINT
Posizione del carattere selezionato nel set [1.. len] (len rappresenta la lunghezza della stringa IN)
ASCII
Uscita
DINT
Codice ASCII del carattere selezionato (nel set [0 .. 255]) produce 0 se Pos non rientra nella stringa.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita uscita.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di ASCII

Esempio di diagramma a blocchi funzionali ASCII
Esempio di Diagramma a blocchi funzione ASCII
Esempio di diagramma ladder ASCII
Esempio di Diagramma Ladder ASCII
Esempio di testo strutturato ASCII
Esempio di Testo strutturato ASCII
(* ST Equivalence: *) FirstChr := ASCII (message, 1); (* FirstChr is the ASCII code of the first character of the string *)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal