CHAR (codice ASCII a carattere della stringa)
L'istruzione CHAR restituisce una stringa di un carattere per un codice ASCII. Codice ASCII -> Carattere.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
CHAR

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Abilitazione istruzioni.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Code | Ingresso | DINT | Codice ASCII nel set a [0 .. 255]. |
CHAR | Uscita | STRING | Stringa con un carattere. Il carattere è dotato del codice ASCII dato nel codice di ingresso. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di CHAR
Esempio di diagramma a blocchi funzionali CHAR

Esempio di diagramma ladder CHAR

Esempio di testo strutturato CHAR

(* ST Equivalence: *) Display := CHAR ( value + 48 ); (* value is in set [0..9] *) (* 48 is the ascii code of '0' *) (* result is one character string from '0' to '9' *)
Risultati

Fornire un feedback