Istruzioni Processo
Usare le istruzioni Processo per monitorare e mantenere i cicli di processo per le quantità, quali pressione, temperatura, portata e livello dei fluidi. Le istruzioni Processo regolano il percorso inviando un segnale di uscita alla valvola di controllo.
Istruzione | Descrizione |
|---|---|
Esegue una isteresi booleana sulla differenza tra dati reali. | |
Configura e controlla gli ingressi e le uscite utilizzate per la derivata integrale proporzionale (PID). | |
Utilizzare le istruzioni PID (Proportional-Integral-Derivative) per controllare il processo con maggiore precisione tramite la funzionalità PID. |
Fornire un feedback