HYSTER (isteresi)
Isteresi booleana sulla differenza tra numeri reali. Confronta il valore corrente di un ingresso con il limite massimo stabilito aggiungendo la quantità storica di ritardo come misurato dalla isteresi al valore previsto per un ingresso e valutando se il valore corrente supera tale limite.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
HYSTER

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Abilitazione del blocco istruzione.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. |
XIN1 | Ingresso | REAL | Qualsiasi valore Real. |
XIN2 | Ingresso | REAL | Per verificare se il valore di ingresso XIN1 ha superato il limite massimo definito per questo ingresso XIN2 + EPS. |
EPS | Ingresso | REAL | Valore di isteresi (deve essere maggiore di zero). |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita uscita. Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. |
Q | Uscita | BOOL | Il risultato dell'istruzione HYSTER.
|
Esempio di diagramma di temporizzazione HYSTER
Nel seguente diagramma, HYSTER viene utilizzato per verificare il ritardo di prestazioni a causa di attrito motore in un intervallo di tempo di 5 secondi. L'istruzione viene eseguita ogni 10 millisecondi. Durante la fase di avvio il motore ha funzionato in maniera efficiente.
Esempio di diagramma di temporizzazione HYSTER

Esempi di HYSTER
Esempio di diagramma a blocchi funzionali HYSTER

Esempio di diagramma ladder HYSTER

Esempio di testo strutturato HYSTER

Fornire un feedback