Istruzioni movimento configurazione

Utilizzare le istruzioni movimento configurazione per programmare e progettare il movimento di un particolare asse.
SUGGERIMENTO:
Istruzioni di controllo del movimento
Istruzione
Descrizione
Restituisce il valore di un parametro specifico del produttore di tipo BOOL.
Restituisce il valore di un parametro specifico del fornitore di tipo Real.
Modifica il valore di un parametro specifico del fornitore di tipo BOOL.
Modifica il valore di un parametro specifico del fornitore di tipo REAL.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal