MC_ReadBoolParameter (parametro BOOL di lettura del controllo movimento)

L'istruzione MC_ReadBoolParameter restituisce il valore di un parametro specifico del produttore di tipo BOOL.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione si applica ai controllori L50E e L70E che supportano il controllo del movimento.
MC_ReadBoolParameter
MC_ReadBoolParameter
Parametri MC_ReadBoolParameter
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: esegue il calcolo MC_ReadBoolParameter corrente.
  • FALSE: reimposta l'uscita del valore su 0.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder.
AxisIn
Ingresso
AXIS_REF
FB_AXIS_REF
Utilizzare Tipo di dati AXIS_REF per definire AxisIn.
Per FB_Axis (asse di feedback), utilizzare il Tipo di dati FB_AXIS_REF per definire AxisIn.
Enable
Ingresso
BOOL
  • TRUE: Ottenere continuamente il valore del parametro quando abilitato.
  • FALSE: l'uscita del valore viene reimpostata su 0.
ParameterNumber
Ingresso
DINT
Identificazione del parametro.
Le definizioni dei numeri di parametro sono definite nei numeri dei parametri del blocco funzione di controllo del movimento.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita uscita.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder.
Axis
Uscita
AXIS_REF
L'uscita dell'asse nei programmi Diagramma Ladder è di sola lettura.
Valid
Uscita
BOOL
  • TRUE: il valore del parametro è disponibile.
  • FALSE: Il valore Parametro non è disponibile.
Busy
Uscita
BOOL
  • TRUE: il blocco funzione è operativo e sono previsti nuovi valori in uscita.
  • FALSE: la funzione non è attiva.
Error
Uscita
BOOL
Indica che si è verificato un errore.
  • TRUE: È stato rilevato un errore.
  • FALSE: Nessun errore.
ErrorID
Uscita
UINT
Numero univoco che identifica l'errore. Gli errori per questa istruzione sono definiti in ID errori del blocco funzione di controllo movimento.
Value
Uscita
BOOL
Valore del parametro specificato nel tipo di dato, come specificato dal fornitore.

Esempi di MC_ReadBoolParameter

Esempio di diagramma a blocchi funzionali MC_ReadBoolParameter
Esempio di Diagramma a blocchi funzione MC_ReadBoolParameter
Esempio di diagramma ladder MC_ReadBoolParameter
Esempio di Diagramma Ladder MC_ReadBoolParameter
Esempio di testo strutturato MC_ReadBoolParameter
Esempio di Testo strutturato MC_ReadBoolParameter
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal