Esempio: Come creare un programma di generazione messaggi MSG_CIPGENERIC per leggere i dati da un controllore

Nell'esempio è illustrata la modalità di creazione di un programma di generazione messaggi per recuperare le informazioni di catalogo del controllore B dal controllore A, utilizzando un blocco funzione MSG_CIPGENERIC e un blocco funzione COP.
Creazione di un programma di messaggistica MSG_CIPGENERIC e COP
Il diagramma mostra la modalità di creazione di un programma di messaggistica MSG_CIPGENERIC e COP
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal