Convalidare le configurazioni IP nel controllore B

Utilizzare i passaggi seguenti per verificare se le impostazioni relative all'indirizzo IP del controllore B sono corrette.
Per convalidare le configurazioni IP nel controllore B
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di Lavoro.
  2. Dalla struttura ad albero
    Controllore
    , selezionare
    Ethernet
    .
  3. Verificare che le impostazioni relative all'indirizzo IP siano corrette, come indicato nella seguente tabella.
    Configurazioni IP per il controllore B
    Opzione di configurazione IP
    Valore
    Indirizzo IP
    192.168.1.19
    Masc. di sottorete
    255.255.255.0
    Indirizzo gateway
    192.168.1.1
Le opzioni relative all'indirizzo IP nella pagina di configurazione del controllore devono avere l'aspetto raffigurato nella seguente immagine:
Configurazioni IP per il controllore B
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal