Aggiunta di un contatto e di una bobina
Attenersi ai passaggi seguenti per aggiungere una bobina e un contatto all'istruzione MSG_CIPGENERIC che converte le informazioni del catalogo in una stringa leggibile dall'utente.
Per aggiungere un contatto e una bobina
- Nella casellaRicercadella Casella degli strumenti, immettereXIC.
- InCasella degli strumenti, trascinare lo XIC a sinistra dell'ingresso del blocco funzione MSG_CIPGENERIC sul primo ramo del ladder.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo XIC, quindi selezionareNuova variabile.
- InNuova variabileimmettere il nome della variabileGet_Catalogper l'XIC, quindi selezionareCrea.
- Nella casellaRicercadella Casella degli strumenti, immettereOTE.
- InCasella degli strumenti, trascinare l'OTE a destra dell'uscita del blocco funzione MSG_CIPGENERIC sul primo ramo del ladder.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'OTE, quindi selezionareNuova variabile.
- InNuova variabileimmettere il nomeConvert_Stringper OTE, quindi selezionareCrea.

Fornire un feedback