Aggiungere variabili e un blocco funzione MSG_CIPGENERIC

Attenersi alla seguente procedura per aggiungere un blocco funzione MSG_CIPGENERIC per un programma Diagramma Ladder, quindi aggiungere variabili di ingresso al blocco funzione.
Per aggiungere variabili e un blocco funzione MSG_CIPGENERIC
  1. Aggiungere un controllore.
    1. In
      Organizzatore progetto
      , selezionare
      Nuovo dispositivo
      .
    2. In
      Aggiungi dispositivo
      , selezionare la casella di controllo accanto al controllore 2080-L50E-48QVB.
    3. In
      Selezione
      immettere il nome del controllore, quindi selezionare
      Aggiungi
      .
  2. Aggiungere un programma diagramma ladder.
    1. In
      Organizzatore progetto
      , espandere il nodo del controllore.
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Programmi
      e selezionare
      Nuovo programma
      .
    3. In
      Nuovo programma
      , nella casella
      Nome
      , immettere
      CIPExplicitMessage
      .
    4. Verificare che il tipo di programma sia
      Diagramma ladder
      .
    5. Selezionare
      Crea
      .
  3. Aggiungere il blocco funzione MSG_CIPGENERIC.
    1. In
      Organizzatore progetto
      , fare doppio clic su
      CIPExplicitMessage
      per aprire il programma.
    2. In
      Casella degli strumenti
      , in
      Ricerca
      , immettere
      MSG_CIPGENERIC
      , quindi trascinare il blocco funzione in una posizione valida nell'editor di linguaggio o fare doppio clic su
      MSG_CIPGENERIC
      per aggiungerlo all'editor di linguaggio.
  4. Aggiungere variabili di ingressi locali MSG_CIPGENERIC.
    1. In
      Organizzatore progetto
      , fare doppio clic su
      Variabili locali
      per visualizzare la griglia delle variabili locali.
    2. Nella griglia delle variabili locali, aggiungere le variabili secondo la seguente tabella.
      Tipi di variabili e dati nella pagina Variabili
      Parametro
      Nome variabile
      Tipo di dati
      MSG_CIPGENERIC
      MSG_ReadDrive
      MSG_CIPGENERIC
      CtrlCfg
      MyCtrlCfg
      CIPCONTROLCFG
      AppCfg
      MyAppCfg
      CIPAPPCFG
      TargetCfg
      MyTargetCfg
      CIPTARGETCFG
      ReqData
      MyReqData
      USINT
      ReqLength
      MyReqLength
      UINT
      ResData
      MyResData
      USINT (array)
  5. Per la variabile MyResData fare doppio clic su
    Dimensione
    e modificare la dimensione dell'array su [1..81].
    L'aspetto della griglia delle variabili deve essere simile all'immagine raffigurata di seguito:
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal