Istruzioni porta seriale
Utilizzare le istruzioni porta seriale per utilizzare o modificare il canale di comunicazione per la ricezione o la trasmissione dei dati.
Blocco funzione | Descrizione |
|---|---|
Conta il numero di caratteri nel buffer fino al carattere di fine riga incluso. | |
Conta il numero totale dei caratteri nel buffer. | |
Elimina i buffer di ricezione e trasmissione. | |
Impostare o reimpostare linee di arbitraggio modem. | |
Legge i caratteri dal buffer di ingresso e posiziona gli stessi in una stringa. | |
Legge una riga di caratteri dal buffer di ingresso e posiziona gli stessi in una stringa. | |
Scrivere una stringa con due caratteri aggiunti (configurati dall'utente) su un dispositivo esterno. | |
Scrive i caratteri da una stringa sorgente a un dispositivo esterno. |
Fornire un feedback