AHL (righe di arbitraggio ASCII)
L'istruzione AHL imposta o ripristina le linee di controllo di arbitraggio Request to Send (RTS) RS-232 del modem.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
AHL

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
IN | Ingresso | BOOL | Stato ingresso ramo.
|
AHLInput | Ingresso | AHLI | Il canale su cui operare e l'impostazione o reset della linea di controllo RTS per il modem. Utilizzare Tipo di dati AHLI per definire i parametri Canale, SetRts, ClrRts e Annulla per AHLInput. |
Q | Uscita | BOOL | Indica se l'impostazione o il reset sono stati completati. Gli output di questa istruzione sono aggiornati in modo asincrono rispetto alla scansione del programma. L'output Q non è utilizzabile per riattivare l'istruzione, in quanto IN viene attivato sul fronte.
|
ChannelSts | Uscita | WORD | Visualizza lo stato corrente (da 0000 a 001F) delle righe di arbitraggio per il canale specificato. Per ulteriori informazioni sullo stato corrente, vedere Tipo di dati AHLI. |
Error | Uscita | BOOL | Indica la presenza di una condizione di errore.
|
ErrorID | Uscita | UINT | Numero univoco che identifica l'errore. Gli errori per questa istruzione sono definiti nei codici di errore ABL. |
Codice di errore | Descrizione errore |
|---|---|
03 | Impossibile completare la trasmissione perché il segnale Clear-to-Send è stato perso. |
06 | È stato rilevato un parametro non valido. |
07 | Impossibile completare la ricezione o la trasmissione ASCII perché la configurazione del canale è stata disattivata nella finestra di dialogo di configurazione del canale. |
08 | Impossibile completare la scrittura ASCII perché è in corso un'altra trasmissione ASCII. |
09 | La richiesta di comunicazione ASCII non è supportata dalla configurazione del canale in uso. |
10 | L'esecuzione dell'istruzione è stata arrestata in seguito all'invio del comando Annulla. Nessuna azione richiesta. |
14 | Il blocco funzione ACL è stato annullato. |
16 | Le linee di controllo RTS o CTS non sono supportate dalla porta seriale. |
Esempi di AHL
Esempio di diagramma a blocchi funzionali AHL

Esempio di diagramma ladder AHL

Esempio di testo strutturato AHL

Fornire un feedback