ACL (buffer cancellazione ASCII)

L'istruzione ACL cancella i buffer di ricezione e trasmissione e rimuove le istruzioni dalla coda ASCII.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
ACL
ACL
Parametri ACL
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
IN
Ingresso
BOOL
Stato ingresso ramo.
  • TRUE: quando viene rilevato fronte di salita, avvia il blocco funzione ammesso che l'ultima operazione sia stata completata.
  • FALSE: il blocco istruzione non è attivo.
ACLInput
Ingresso
ACLI
Il canale su cui operare e lo stato dei buffer di trasmissione e ricezione.
Se RXBuffer, elimina il buffer di ricezione e rimuove i blocchi funzione ASCII di ricezione (ARL e ARD) dalla coda ASCII.
Se TXBuffer, elimina il buffer di trasmissione e rimuove i blocchi funzione ASCII di trasmissione (AWA e AWT) dalla coda ASCII.
Utilizzare Tipo di dati ACL per definire i parametri Canale, RXBuffer e TXBuffer per ACLInput.
Q
Uscita
BOOL
Indica se il processo di cancellazione della coda ASCII è in corso o completo.
  • TRUE: il blocco funzione è completo.
  • FALSE: il blocco funzione non è completo.
Error
Uscita
BOOL
Indica la presenza di una condizione di errore.
  • TRUE: È stato rilevato un errore.
  • FALSE: Nessun errore.
ErrorID
Uscita
UINT
Numero univoco che identifica l'errore. Gli errori per questa istruzione sono definiti nei codici di errore ABL.
Codici di errore ABL
Codice di errore
Descrizione errore
03
Impossibile completare la trasmissione perché il segnale Clear-to-Send è stato perso.
06
È stato rilevato un parametro non valido.
07
Impossibile completare la ricezione o la trasmissione ASCII perché la configurazione del canale è stata disattivata nella finestra di dialogo di configurazione del canale.
08
Impossibile completare la scrittura ASCII perché è in corso un'altra trasmissione ASCII.
09
La richiesta di comunicazione ASCII non è supportata dalla configurazione del canale in uso.
10
L'esecuzione dell'istruzione è stata arrestata in seguito all'invio del comando Annulla. Nessuna azione richiesta.
11
La lunghezza richiesta per la stringa non è valida o è un numero negativo, maggiore di 82 o uguale a 0. Si applica ai blocchi funzione ARD e ARL.
13
Il valore richiesto (.LEN) nel blocco di funzione è un numero negativo o un valore maggiore della dimensione della stringa memorizzata con la stringa sorgente. Si applica ai blocchi funzione AWA e AWT.
14
Il blocco funzione ACL è stato annullato.
16
Le linee di controllo RTS o CTS non sono supportate dalla porta seriale.

Esempi di ACL

Esempio di diagramma a blocchi funzionali ACL
Esempio di Diagramma a blocchi funzione ACL
Esempio di diagramma ladder ACL
Esempio di Diagramma Ladder ACL
Esempio di testo strutturato ACL
Esempio di Testo strutturato ACL
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal