Pagina di configurazione Generale

Utilizzare la pagina di configurazione generale per:
  • Aggiungere una descrizione al controllore.
  • Visualizzare le informazioni relative a nome del controllore, nome del fornitore, numero di catalogo e ciclo di vita del prodotto.
  • Visualizzare la versione del progetto del controllore.
  • Determinare se scaricare il codice sorgente insieme al progetto nel controllore.
Quando si utilizza la scheda microSD per il backup e il ripristino del progetto, il nome del controllore viene utilizzato come cartella del progetto. Ad esempio, il nome predefinito della cartella per il backup del progetto è Micro820, ma se il nome viene cambiato in MyMachine, il progetto di backup si troverà nella cartella MyMachine. Dopo aver rinominato il controllore, potrebbe essere necessario utilizzare l'impostazione UPD di ConfigMeFirst.txt per specificare la posizione del progetto. Dopo guasti del controllore come 0xF001 e 0xF005, la memoria del controllore e, di conseguenza, il nome verranno cancellati e l'impostazione UPD di ConfigMeFirst.txt verrà usata per specificare il nome della cartella del progetto di backup per fare in modo che il controllore non esegua un'operazione di ripristino dal nome della cartella predefinita, che potrebbe non esistere o contenere il progetto sbagliato.
Impostazioni della pagina di configurazione generale del controllore
Impostazione
Descrizione
Nome
Specifica il nome del controllore
Micro800
immesso durante l'aggiunta del controllore al progetto.
Per rinominare il controllore, immettere il nuovo nome nel riquadro
Proprietà
quando:
  • La pagina di configurazione del controllore
    Generale
    viene visualizzata.
  • Il nodo del controllore è selezionato in
    Organizzatore progetto
    .
Descrizione
Specifica la descrizione opzionale definita dall'utente per il controllore
Micro800
. La descrizione può essere lunga da 1 a 50 caratteri.
Nome fornitore
Specifica il produttore del controllore
Micro800
, che è
Allen-Bradley
.
Catalog ID
Ciclo di vita del prodotto
Specifica lo stato del ciclo di vita del controllore.
  • Attivo: L'offerta più recente all'interno di una categoria di prodotto.
  • Attivo maturo: Il prodotto è completamente supportato, ma esiste un prodotto o una famiglia più recente. Acquista valore dalla migrazione.
  • Fine vita: Data di sospensione annunciata: eseguire attivamente le migrazioni e gli ultimi acquisti. Prodotto generalmente ordinabile fino alla data di sospensione.
  • Sospeso: Nuovo prodotto non più prodotto o approvvigionato. Possono essere disponibili servizi di riparazione o scambio.
Revisione
Scarica codice sorgente
Determina se scaricare nel controllore il codice sorgente assieme al progetto quando si scaricano progetti.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal