Esportare i file dei registri dati dal controllore all'unità locale
Utilizzare il pulsante
Gestisci registri dati
nella Pagina di configurazione Registro dati per esportare file del registro dati dai controllori all'unità locale. Esportare i file del registro dati per salvare i backup in caso di una perdita di dati imprevista o per liberare spazio della scheda di memoria SD.Per impostazione predefinita, i file dei registri dati vengono esportati nella cartella Download con il seguente nome di file:
- DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.m8a
- DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.xlsx
Per esportare i file di registro dati dal controllore all'unità locale
- Esportare il file di registro dati effettuando una delle seguenti operazioni:
- Selezionare il
per esportare un file XLSX. - Selezionare il
per esportare un file M8A.Utilizzare la pagina Impostazioni dal menuFileper specificare se riservare la struttura a cartelle dei file del registro dati o esportare tutti i registri dati in un unico file TXT.
- (Facoltativo) InEsporta, selezionare il percorso di esportazione e immettere il nome del file secondo le esigenze.
- SelezionareSalva.
Fornire un feedback