Recupera registri dati

Utilizzare il pulsante Aggiorna sul
<controller-name>: Pagina Gestisci registri dati
per eseguire le azioni seguenti:
  • Recuperare i registri dati per un intervallo di tempo specificato dalla scheda di memoria.
  • Recuperare i registri dati per un intervallo di tempo specificato dal computer quando il controllore è offline.
SUGGERIMENTO:
  • Se si recuperano i file di registro dati mentre il controllore è in modalità
    Esecuzione
    , le prestazioni potrebbero essere influenzate e può essere necessario più tempo del previsto per completare l'operazione.
  • Il comportamento di recupero vale solo per i file di registro dati. Il file di intestazione viene rigenerato in base alla configurazione del set di dati.
Prerequisiti
  • Il controllore è online.
Per recuperare registri dati
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Nella struttura ad albero
    Controllore
    , selezionare
    Registro dati
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Registro dati
    , selezionare
    Gestisci registri dati
    .
  4. In
    <controller-name>: Sulla pagina Gestisci registri dati
    , selezionare il pulsante Aggiorna per recuperare il registro dati.
  5. Scegliere l'intervallo di date per l'esportazione dei registri dati dal controllore.
  6. (Facoltativo) Quando nel progetto corrente sono presenti registri dati per un determinato periodo, selezionare:
    • No, salta
      per saltare il recupero dei registri dati per il periodo e utilizzare i registri dati nel progetto corrente.
    • Sì, sovrascrivi
      per recuperare i registri dati per sovrascrivere i registri dati esistenti per il periodo nella scheda di memoria o nel computer.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal