Configurare le impostazioni generali del controllore

Utilizzare la pagina
Controllore
-
Generale
per configurare le impostazioni seguenti:
  • Comunicazione
    -
    Timeout
    : imposta il timeout di comunicazione fra 300 e 15.000 millisecondi. Il valore predefinito è 3000 ms.
  • Registro dati
    -
    Gerarchia delle cartelle dei file ZIP
    : Specifica se riservare la struttura di cartelle dei file dei registri dati o se combinare i file dei registri dati in un file TXT durante l'esportazione dei registri dati. L'impostazione predefinita è
    Mantieni struttura cart. di origine
    .
  • Ricetta
    -
    Destinazione
    : Definisce il percorso di destinazione sul computer per il caricamento delle ricette dalla scheda SD. Il percorso predefinito è la cartella Download.
Per configurare le impostazioni generali del controllore
  1. Dal menu
    File
    selezionare
    Impostazioni
    .
  2. In
    Impostazioni
    , selezionare
    Controllore
    Generale
    .
  3. Personalizzare le impostazioni in base alle esigenze, quindi selezionare
    OK
    .
    Selezionare
    Reimposta
    per ripristinare le impostazioni predefinite.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal