Loading
CASO DI STUDIO | MAGAZZINO E GESTIONE ORDINI
Recent ActivityRecent Activity

Soluzione di pallettizzazione personalizzata che permette di aumentare la produttività

Concept Systems aiuta una grande azienda manifatturiera nel settore dell’imballaggio a gestire la carenza di manodopera, migliorare la sicurezza dei dipendenti e aumentare la capacità produttiva.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pallettizzatore flessibile Concept Systems controllato da robot
logo concept systems

Concept Systems, Inc produce sistemi di automazione che risolvono le sfide produttive in diversi settori industriali grazie a soluzioni di alta qualità in grado di migliorare l'efficienza, ridurre gli sprechi, accelerare i tempi di produzione e aumentare la sicurezza degli ambienti produttivi.

Steve Strong
Steve Strong
Chief Executive Officer, Concept Systems
Problema
  • Mancanza di attrezzature di pallettizzazione in grado di gestire imballaggi di varie dimensioni
  • Carenza di manodopera
  • Tempi di fermo della produzione
  • Rischi sul posto di lavoro
Soluzione
  • Sistemi di controllo ControlLogix®
  • Compact GuardLogix® con CIP Safety
  • Pannelli operatore PanelView™
  • Convertitori di frequenza PowerFlex®
  • Moduli ingresso/uscita
  • Robot e cobot FANUC
Risultato
  • Maggiore capacità produttiva
  • Aumento della produttività
  • Miglioramento della sicurezza dei dipendenti

Steve Strong è Chief Executive Officer di Concept Systems, Inc. L’azienda, membro Gold della rete PartnerNetwork™ di Rockwell Automation, sviluppa sistemi di automazione che risolvono le sfide di produzione in vari settori industriali.

Problema

Mancanza di attrezzature di pallettizzazione in grado di gestire imballaggi di dimensioni diverse

La necessità di una cella di pallettizzazione in grado di gestire imballaggi di diverse dimensioni è stata una delle sfide più recenti di una grande azienda manifatturiera nel settore packaging.

“Avevano circa 100 tipi diversi di imballaggi da pallettizzare”, ha affermato Strong. "Si erano rivolti a diversi OEM, ma nessuno era in grado di supportare questa variabilità".

La carenza di manodopera ha portato a fermare la produzione

Anche la carenza di manodopera, i rischi sul posto di lavoro e la possibilità di aggiornare uno stabilimento ormai obsoleto erano problemi che richiedevano attenzione.

“C'erano dei vincoli legati alle dimensioni della struttura e alla necessità di lavorare intorno alle attrezzature esistenti”, ha spiegato Strong. “Una delle sfide più grandi per loro è stata quella di non avere potuto mantenere operativo lo stabilimento perché non riuscivano ad assumere abbastanza persone. E anche quando hanno assunto personale, non hanno potuto riavviare la produzione perché i lavoratori non si erano presentati per i loro turni”.

Sicurezza dei dipendenti a rischio

Inoltre, la sicurezza dei dipendenti era a rischio a causa delle tubature utilizzate dall’impianto per convogliare il vapore necessario al funzionamento delle presse e di altre attrezzature.

“Il problema della manodopera è dovuto al fatto che le persone non vogliono svolgere lavori pericolosi, sporchi e noiosi”, ha affermato Strong. “Per questo, fin dall'inizio abbiamo cercato di capire come applicare e integrare l'automazione per rendere più sicuri gli operatori e i processi”.

Soluzione

Formatura automatica delle scatole, pallettizzazione robotizzata e trasporto integrato

Concept Systems ha lavorato a stretto contatto con il team operativo dello stabilimento e il personale di fabbrica per comprendere appieno il processo e le esigenze dell’azienda, compresi i problemi di sicurezza e i possibili ostacoli. Alla fine, il system integrator ha messo a punto una soluzione con formatura automatica delle scatole, pallettizzazione robotizzata e trasporto integrato.

“Siamo stati in grado di soddisfare le esigenze del cliente e creare una macchina specifica per l’applicazione che non era disponibile da altri integratori”, ha affermato Strong. “Abbiamo utilizzato molti prodotti Rockwell Automation per la nostra soluzione. I PLC sono tutti ControlLogix® e Compact GuardLogix® con CIP Safety che offre un sistema di sicurezza perfettamente integrato.”

Le interfacce operatore PanelView™ consentono al cliente di controllare la cella di pallettizzazione da qualsiasi HMI dello stabilimento. Il sistema include anche i convertitori di frequenza PowerFlex® e i moduli di ingresso/uscita. La tecnologia dei robot è di FANUC, un partner strategico di Rockwell Automation.

Risultato

Maggiore capacità produttiva e resa

Con il nuovo sistema di pallettizzazione, l’azienda di packaging adesso può gestire sette linee, invece di tre, utilizzando lo stesso numero di addetti.

“Mentre prima dovevano eliminare un turno a causa della mancanza di manodopera, ora non solo sono in grado di mantenere in funzione lo stabilimento, ma anche di lavorare più a lungo e con maggiore efficienza producendo di più”, ha spiegato Strong. “Siamo entusiasti di essere stati in grado di fornire questa capacità aggiuntiva e il cliente è entusiasta di avere incrementato la produttività nello stabilimento”.

Miglioramento della sicurezza dei dipendenti

Concept Systems è stata anche in grado di migliorare la sicurezza dei dipendenti attraverso l'automazione e la robotica.

“Abbiamo allontanato gli operatori dalle apparecchiature e dai processi pericolosi”, ha affermato Strong. “Utilizzando scanner, sicurezza integrata e robotica collaborativa, gli operatori svolgono ora attività meno pericolose rispetto al lavoro manuale richiesto in precedenza.”

Pubblicato 8 ottobre 2024

Argomenti: Empower People Optimize Production Gestione magazzino e approvvigionamento Convertitori di frequenza Interfaccia operatore Moduli I O Controllori programmabili Prodotti di sicurezza
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Soluzione di pallettizzazione personalizzata che permette di aumentare la produttività
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: