Da oltre 20 anni, i clienti si affidano ai sistemi e alle macchine personalizzate di CRG Automation per il confezionamento dei loro prodotti. Dalla sua fondazione nel 2000, l'OEM con sede in Kentucky ha costruito una reputazione pluripremiata come innovatore, ricevendo riconoscimenti da TIME, Fast Company e ACE. Magazines.
- Carenza di manodopera e competenze
- Sicurezza dei dipendenti
- Ridurre i tempi di fermo
- Aumentare la produzione
- Cambi formato rapidi
- Formazione e utilizzo intuitivi
- Riduzione dei tempi di fermo
Da oltre 20 anni, i clienti si affidano ai sistemi e alle macchine personalizzate di CRG Automation per il confezionamento dei loro prodotti. Fondata nel 2000, l'OEM con sede in Kentucky ha costruito una reputazione pluripremiata come innovatore, ricevendo riconoscimenti da TIME, Fast Company e Inc. Magazines.
In qualità di OEM membro del programma PartnerNetwork™ di Rockwell Automation, CRG ha integrato una serie delle nostre ultime tecnologie nella sua più recente macchina di automazione personalizzata: la C-IMC Cartoner. Le cartoniere inseriscono prodotti, come dentifricio o sacchetti della spazzatura, nelle scatole che i clienti trovano sugli scaffali dei negozi.
Durante l'assemblaggio, le cartoniere prelevano i prodotti dalle linee di produzione, li inseriscono nelle scatole formate dalla macchina e poi piegano, infilano o incollano le alette. Queste macchine possono anche etichettare, scansionare o eseguire altre operazioni richieste prima che le scatole passino alla stazione successiva, che di solito è l'imballaggio in casse.
"Costruiamo cartoniere da due decenni. Siamo affidabili e collaudati", ha dichiarato James DeSmet, CEO di CRG Automation. "La nostra nuova cartoniera automatizzata unisce il meglio della nostra esperienza con la tecnologia e la flessibilità moderne. Progettata e costruita dagli stessi professionisti che hanno realizzato le nostre altre innovazioni, la C-IMC Cartoner è progettata per affrontare le sfide industriali di oggi".
Problemi di manodopera e rigidità delle macchine limitano le capacità di imballaggio
Come molti produttori, i clienti di CRG devono affrontare frequenti turnover dei dipendenti e mancanza di competenze tecniche. Ma negli attuali ambienti di produzione frenetici, non hanno più settimane o mesi da dedicare alla formazione dei nuovi assunti.
"La carenza di manodopera è reale. È sempre più difficile trovare e mantenere persone esperte sul lavoro", ha spiegato DeSmet. "Quello che abbiamo sentito è che i clienti vogliono una macchina semplice da usare, facile da utilizzare e che includa formazione a bordo e guida alla risoluzione dei problemi, così che i tecnici possano autodiagnosticarsi o autoregolarsi".
Con una forza lavoro sempre meno esperta, la sicurezza delle macchine è fondamentale. "La sicurezza è sempre al primo posto. E se i nuovi lavoratori non sono a sicurezza intrinseca con l'ambiente di fabbrica o le macchine specifiche", ha detto DeSmet, "allora è particolarmente importante che le macchine siano a sicurezza intrinseca".
Infine, i clienti del settore dell'imballaggio devono rispondere rapidamente alle mutevoli preferenze dei consumatori per le varie dimensioni dei prodotti.
"Le aziende non vogliono acquistare diverse macchine per fare il loro imballaggio", ha spiegato Kevin Houk, OEM Account Leader, Rockwell Automation. "Vogliono una macchina che vada dai prodotti in formato prova e da viaggio ai prodotti in formato famiglia con tempi di cambio minimi".
I cambi di formato per le incartonatrici tradizionali sono meccanici. Ciò significa che gli operatori devono spegnere le macchine per regolare manualmente i componenti e le impostazioni, il che si traduce in tempi di fermo, perdita di produttività e minore produzione.
Inherentemente sicuro e flessibile
Il cartoner è stato progettato anche per consentire cambi di formato automatizzati con un solo pulsante. Con le ricette preimpostate del cartoner e i ArmorKinetix® Distributed Servo Drives, i cambi di formato sono rapidi, precisi e senza problemi. Il cartoner C-IMC gestisce vari formati di cartone rettangolare.
"Ora, con la semplice pressione di un pulsante, la macchina si cambia da sola o indirizza l'operatore verso le regolazioni specifiche che deve effettuare", ha dichiarato DeSmet. "I lunghi tempi di configurazione sono ormai un ricordo del passato, il che aiuta i nostri clienti ad aumentare la produttività e la produzione".
Inherentemente flessibile e facile da usare, il cartoner C-IMC dà anche priorità alla sicurezza di ogni operatore con il CompactLogix™ integrated safety control per garantire un ambiente di produzione sicuro e produttivo.
Genera e contestualizza informazioni utilizzabili
La macchina è ideale per la produzione di fascia media con la capacità di elaborare circa 60 cartoni al minuto.
“Il cartoner C-IMC è davvero un macchinario intelligente che genera una grande quantità di dati in tempo reale”, ha affermato Houk. “Con FactoryTalk Optix, i clienti possono contestualizzare e trasformare i dati in informazioni utilizzabili.
“Optix è diverso perché offre un'ampia gamma di opzioni di implementazione. L'esecuzione di Optix su una macchina basata su PC offre ai clienti ulteriori opportunità applicative e IIoT, inclusa la capacità di eseguire analisi sulla macchina”, ha continuato Houk. “Poi, a seconda di quanto sono pronti i dati, possono passare al cloud, connettersi e confrontarsi con altre macchine o strutture, condividere e accedere alle informazioni dai sistemi di esecuzione della produzione.”
La piattaforma fornisce anche una connettività remota sicura attraverso FactoryTalk® Remote Access™ che consente a CRG di supportare e assistere i clienti, avvisandoli in modo proattivo anche di potenziali problemi.
“Il cartoner C-IMC è progettato per informare, migliorare e ottimizzare le operazioni”, ha affermato DeSmet. “È costruito per integrare e migliorare le linee di produzione esistenti, posizionando i nostri clienti per prosperare e crescere nei loro mercati.”
Pubblicato 18 gennaio 2024