Loading
BLOG | Prospettive manageriali
Recent ActivityRecent Activity

La sostenibilità sembra un ottimo concetto. Ma come si presenta concretamente?

Sappiamo tutti che la sostenibilità conta ed è importante in una vasta gamma di settori. Ma come si presenta effettivamente la sostenibilità?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bandiera dell'Unione Europea con turbine eoliche bianche sullo sfondo

Sappiamo tutti che la sostenibilità è importante e che lo è sempre di più per la maggior parte di noi. È anche fondamentale per numerosi obiettivi aziendali, tra cui il rispetto delle normative, la riduzione degli sprechi e il miglioramento delle operazioni. Ma cosa significa realmente la sostenibilità quando viene messa in pratica?

La sostenibilità può assumere forme diverse a seconda del settore e dell'azienda. Anche se i singoli progetti possono avere esiti diversi, tutti iniziano con la collaborazione e la consulenza.

Vorrei condividere con voi alcune aree in cui i produttori industriali possono apportare importanti miglioramenti in termini di sostenibilità, con esempi concreti di come stiamo aiutando le organizzazioni a diventare più resilienti – oltre che più responsabili.

 

Gestione dell’energia e acqua intelligente

Stiamo portando sul mercato soluzioni che aiutano le aziende a visualizzare i dati energetici in modo semplice e accessibile, per prendere decisioni più informate sia per i benefici aziendali che per quelli sostenibili. Questo si estende ad aree come le soluzioni idriche intelligenti che sfruttano software e analisi innovative per migliorare la visibilità delle operazioni e l’affidabilità del sistema. Può anche migliorare la produttività dei lavoratori, supportando al contempo le esigenze di sicurezza e il rispetto degli obblighi normativi.

Uno dei progetti che sta promuovendo questa ambizione è la centrale idroelettrica di Nachtigal in Camerun. Commissionato dalla Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), il progetto è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe entrare in piena produzione nel 2024. 

Una volta operativo, si prevede che l’impianto fornirà il 30% della domanda energetica del Camerun, con una produzione annua di tre terawattora. Per soddisfare le esigenze specifiche del progetto Nachtigal, stiamo fornendo un sistema di controllo distribuito che consente il funzionamento di un’ampia gamma di applicazioni idroelettriche. La soluzione è stata testata in diversi progetti e casi d’uso e promette di offrire l’affidabilità, la flessibilità e la scalabilità necessarie a Nachtigal, contribuendo a generare energia e acqua in un luogo dove è estremamente necessaria.

Un approccio sostenibile alle sfide a lungo termine
Un approccio sostenibile alle sfide a lungo termine
Blog
Blog
Un approccio sostenibile alle sfide a lungo termine
Come i produttori possono integrare la sostenibilità nella loro cultura per promuovere l’innovazione e migliorare la redditività.

Trattamento dei rifiuti

Credo che processi più efficienti per energia, acqua e rifiuti siano realizzabili attraverso specifiche del prodotto end-to-end, fornendo informazioni sulle aree di miglioramento a maggiore impatto. E, avendo le persone, i processi e le tecnologie giuste, è possibile sviluppare una catena logistica e un ecosistema di partner più sostenibili, qualcosa che conta davvero quando si tratta di trattamento dei rifiuti. 

Con questo obiettivo in mente, abbiamo collaborato con Valtalia, un'azienda con sede in Spagna che gestisce un gruppo di impianti di trattamento dei rifiuti. Pur avendo chiare ambizioni di operare in modo più sostenibile, aveva incontrato delle difficoltà nel tradurre le proprie idee in strategie e risultati concreti. Qui abbiamo aiutato fornendo un sistema di controllo integrato che ha ridotto i costi di manutenzione, raddoppiato il volume dei rifiuti riciclati e quadruplicato la quantità di materiale trasferito ad altri impianti di riciclaggio.

 

Economia circolare

Un altro obiettivo della nostra azienda è sviluppare soluzioni per automatizzare i processi emergenti specifici del settore che possono consentire all'economia circolare di diventare lo standard del settore. I governi ora ci stanno dando indicazioni più specifiche sugli obiettivi di sostenibilità, come l'Accordo di Parigi, che ha stabilito un quadro chiaro per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Tuttavia, questo sarà impegnativo nelle industrie pesanti e nel settore manifatturiero, soprattutto perché il settore è responsabile del 22% delle emissioni globali di CO₂. E questo non è facile da risolvere, poiché i sottoprodotti inevitabili dei mezzi di produzione convenzionali portano spesso a emissioni. Ma i problemi difficili richiedono soluzioni innovative, e il nostro lavoro collaborativo con ArcelorMittal e LanzaTech dimostra che è possibile.

Insieme, abbiamo compiuto passi significativi verso la definizione dello standard industriale per la sostenibilità, abbracciando l'economia circolare e riciclando sottoprodotti altrimenti dannosi in nuove opportunità di business. Nei loro impianti, abbiamo contribuito a ridurre i rifiuti trasformando i sottoprodotti di carbonio potenzialmente dannosi in una nuova serie di prodotti chimici con una forte domanda di mercato.

Sostenere la sostenibilità: finanziamenti e iniziative governative

C'è una spinta verso la sostenibilità, sostenuta anche da molte iniziative governative. Dopo il COVID, sono stati distribuiti diversi pacchetti di aiuti in tutta l'Unione Europea con un'agenda legata al miglioramento della digitalizzazione, all'espansione delle infrastrutture e a un'operatività più sostenibile. 

Alcuni di questi includono: 

  • InvestEU, che promuove gli investimenti nelle infrastrutture sostenibili 
  • Digital Europe, che sostiene il rafforzamento delle capacità digitali europee
  • The Cohesion Fund, che si concentra su investimenti ambientali e nei trasporti ad alta intensità di capitale

Questi piani di ripristino e stimolo ammontano a un'iniezione di EUR 1.800.000.000.000,00 per l'economia dell'UE. E questo potrebbe essere solo un altro passo nella giusta direzione, per incentivare più aziende a portare avanti nuovi e più progetti. 

Anche i governi stanno investendo in processi sostenibili. Un esempio chiaro di quest'anno è il nostro annuncio con The Royal Mint per il ripristino dei metalli preziosi dall'elettronica che saranno trasformati in monete. 

 

Agire insieme in modo più sostenibile

Le nostre capacità si collocano all'incrocio tra l'abilitazione di processi di produzione più sostenibili e lo sviluppo di tecnologie digitali che supportano l'efficienza energetica.

Un'area prioritaria per me ora è come sfruttare la nostra tecnologia, i nostri servizi e le nostre collaborazioni per aiutare il settore a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Spero che questi esempi abbiano stimolato qualche riflessione su come potete sfruttare la nostra esperienza e la nostra tecnologia. Se desiderate saperne di più sui vari modi in cui possiamo aiutarvi a diventare un'organizzazione più sostenibile, vi invitiamo a consultare le numerose risorse disponibili sul nostro sito web.

Tre aree su cui concentrarsi nell’era della sostenibilità
Tre aree su cui concentrarsi nell’era della sostenibilità
Blog
Blog
Tre aree su cui concentrarsi nell’era della sostenibilità
I produttori di pneumatici stanno iniziando un percorso che li porterà a operazioni di impianto autonome e autodirette.

Pubblicato 28 settembre 2022

Argomenti: Management Perspectives

Susana Gonzalez
Susana Gonzalez
Presidente, Regione EMEA, Rockwell Automation
Susana è la presidente di Europa, Medio Oriente e Africa. È entrata a far parte di Rockwell Automation nel 2017 come vicepresidente delle vendite subregionali e ha assunto il suo ruolo attuale nel 2019. Vanta oltre 20 anni di esperienza in una varietà di settori industriali e funzioni. Il suo ruolo è guidare la strategia e l’esecuzione nella regione per raggiungere i nostri obiettivi globali di realizzare la Connected Enterprise.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left La sostenibilità sembra un ottimo concetto. Ma come si presenta concretamente?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: