Loading
Blog | Automotive & Tire
Recent ActivityRecent Activity

Semplificare le specifiche di controllo per il settore automotive

Una soluzione avanzata per la definizione delle specifiche consente ai produttori di veicoli elettrici, ai fornitori Tier e ai costruttori di macchine di migliorare la coerenza, ottimizzare la progettazione ingegneristica e accelerare il time to market.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingegneri donna e uomo discutono del rendering del software CAD 3D di un'auto elettrica concettuale. Laboratorio high-tech con uno chassis di veicolo prototipo.

Per i produttori del settore automotive, i vantaggi della standardizzazione dei sistemi di controllo sono ben noti. Dietro ogni lancio di un veicolo ci sono centinaia di macchine – e molteplici costruttori di apparecchiature e fornitori di linee.

Sappiamo tutti che quando i fornitori applicano le stesse specifiche alla progettazione dei sistemi di controllo, tutto è più facile ed efficiente – dall'integrazione iniziale alla formazione, alla manutenzione e alla gestione dei ricambi.

Definire e mantenere una specifica di controllo per le applicazioni automotive non è un compito facile. Tuttavia, poiché la standardizzazione è fondamentale per l'ottimizzazione della produzione, i proprietari dei marchi automobilistici più affermati dedicano risorse ingegneristiche significative proprio a questo.

Ma cosa succede se siete una startup di veicoli elettrici (EV) – o un fornitore di livello o un costruttore di linee che li serve? 

Le sfide delle specifiche di controllo per le startup EV

Sebbene i nuovi produttori di veicoli elettrici dispongano generalmente di finanziamenti adeguati – e di un prodotto interessante – potrebbero avere difficoltà a creare e mantenere uno standard di controllo. Ecco tre motivi:  

  • Le startup EV in genere non hanno una storia produttiva e competenze interne per guidare la definizione delle specifiche.
  • Le risorse ingegneristiche sono concentrate sull'innovazione, le linee guida di progettazione, la selezione dei fornitori – e sulla rapidità di immissione dei veicoli sul mercato. Questo lascia poco tempo per sviluppare una soluzione di specifica di controllo senza soluzione di continuità da zero – e per mantenerla.
  • Spesso, i nuovi entranti EV sottovalutano le sfide – e il tempo – necessari per raggiungere un consenso all'interno della loro organizzazione riguardo a una specifica di controllo.

Sebbene una specifica di controllo possa avere un impatto limitato sull'innovazione del prodotto, le startup EV e i fornitori di livello iniziano a risentirne quando passano dalla costruzione di prototipi alla produzione commerciale. Senza una specifica ben definita, il peso dei sistemi e delle strategie di controllo ricade sui singoli costruttori di macchine e linee.

Il risultato? Sistemi incoerenti che possono causare una significativa riprogettazione e ritardi che incidono sul programma di lancio di un veicolo. Inoltre, sfide di integrazione, manutenzione e formazione per tutto il ciclo di vita del sistema.

Ora c'è un modo migliore

RapidLaunch, la nuova Automotive Solution di Rockwell Automation, sta cambiando le regole per i produttori di veicoli elettrici – e per gli altri attori dell'ecosistema automotive che non hanno le risorse o il tempo per creare il proprio standard di controllo.

RapidLaunch offre una piattaforma supportata a livello globale per sviluppare, gestire e mantenere una specifica nel tempo in un pacchetto scaricabile e facile da implementare.

Basandosi sull'esperienza acquisita in oltre 100 anni di attività nel settore automotive, RapidLaunch sfrutta il nostro ampio portafoglio di prodotti e servizi. E supporta una soluzione end-to-end progettata per garantire la coerenza del sistema di controllo – e accelerare il time-to-market per il lancio o l'aggiornamento di un nuovo veicolo.

Come funziona

Al centro di RapidLaunch c'è una libreria di codici standard che rappresenta migliaia di dispositivi – e comprende la logica di sistema, le maschere HMI e la diagnostica integrata. Le librerie riutilizzabili si estendono alle apparecchiature specifiche per il settore automotive e possono espandersi per supportare macchine complete o un processo completo, come un reparto di verniciatura o l'assemblaggio finale.

Inoltre, il framework supporta un flusso di lavoro di progettazione digitale – con ogni oggetto progettato per essere messo in servizio virtualmente in un ambiente di simulazione 3D.

Oltre alle librerie di codice, RapidLaunch includerà linee guida sulla sicurezza e sulla rete, nonché interfacce standard per MES, analytics e applicazioni IIoT.

E per semplificare le cose, gestiamo il framework e aggiungiamo nuovi prodotti e tecnologie man mano che si evolvono, così la specifica è sempre aggiornata.

 

Cosa significa questo per i produttori di veicoli elettrici, i fornitori di livello e i costruttori di macchine?

  • Il codice predefinito e riutilizzabile significa che i vostri sviluppatori configurano di più e programmano di meno, risparmiando tempo prezioso fin dall'inizio.
  • Chiunque nell'ecosistema automotive adotti lo standard di controllo utilizzerà le stesse librerie e seguirà le stesse regole, riducendo i rischi di integrazione della linea e accelerando l'avvio.
  • La visualizzazione basata su standard offre un ambiente coerente che facilita la progettazione, il funzionamento e la risoluzione dei problemi – e riduce i requisiti di formazione.  
  • Il codice simulato e il software di simulazione sono un punto di svolta che semplifica la messa in servizio della linea, soprattutto per i costruttori di macchine che possono testare e far funzionare le loro apparecchiature virtualmente e validare il codice molto prima di arrivare in loco.
  • RapidLaunch è pronto per il futuro e progettato per supportare l'adozione dell'intelligenza artificiale (AI), del machine learning e di altre tecnologie emergenti che possono favorire l'ottimizzazione della produzione.
  • Poiché Rockwell Automation mantiene il framework, i vostri ingegneri possono concentrarsi sull'innovazione – non sulla gestione delle specifiche che richiede tempo.

Insieme, questi vantaggi si traducono in una maggiore coerenza del sistema, un avvio più rapido, meno formazione, una migliore produttività – e un migliore utilizzo delle competenze ingegneristiche – per tutta la durata del programma veicolo.

 

Volete saperne di più? Contattateci facendo clic sui link "Connettiti" qui sotto.

 
SCOPRI DI PIÙ SULLA PRODUZIONE AUTOMOTIVE SMART
 

Pubblicato 30 ottobre 2022

Produzione di veicoli elettrici
Primo piano del cavo di ricarica collegato a un veicolo elettrico verde brillante. Un altro veicolo elettrico è visibile sullo sfondo sfocato.
Settori
Produzione di veicoli elettrici

Rockwell Automation fornisce soluzioni di produzione intelligente flessibili e scalabili per i produttori di auto elettriche, per ottimizzare e ottenere valore man mano che le operazioni crescono.

Ulteriori informazioni
Argomenti: Build Resilience Automotive e pneumatici Produzione di veicoli elettrici

Todd Montpas
Todd Montpas
Business Manager, Data, Analytics & Industry Solutions - Rockwell Automation
Todd è responsabile del portafoglio Data, Analytics & Industry Solutions di Rockwell Automation, che supporta le iniziative di produzione digitale dei vostri clienti. Todd ha oltre 30 anni di esperienza nell’aiutare i clienti a migliorare i loro processi produttivi e aziendali, con un focus sulla trasformazione digitale.
Connetti:
 
Cliff Rice
Cliff Rice
Platform Lead Software Defined Automation, Rockwell Automation
Cliff si occupa di tecnologie all’avanguardia e negli ultimi 7 anni ha supportato alcune delle aziende più innovative del settore. Cliff ha ricoperto vari ruoli, tra cui application engineer, engineering site lead e principal engineer del Rockwell Automation EV Innovation Center.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
Per i fornitori automotive è arrivato il momento di acquisire maggiore controllo
Per i fornitori automotive è arrivato il momento di acquisire maggiore controllo
Blog
Blog
Per i fornitori automotive è arrivato il momento di acquisire maggiore controllo
I fornitori automotive si trovano ad affrontare una situazione tra le più impegnative degli ultimi decenni. Questi servizi e soluzioni di automazione forniscono una risposta proattiva.
Hirata aumenta l’efficienza con il software di emulazione
Hirata aumenta l’efficienza con il software di emulazione
Case Study
Case Study
Hirata aumenta l’efficienza con il software di emulazione
Hirata recently invested in an emulation software solution to improve debugging and commissioning by leveraging the latest digital engineering technology.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Semplificare le specifiche di controllo per il settore automotive
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: