Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Il ruolo fondamentale del MES nella produzione di ATMP

Espansione e commercializzazione delle operazioni per ottenere risultati migliori

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Scienziata che lavora in un laboratorio moderno. Dottoressa che conduce una ricerca in microbiologia. Strumenti da laboratorio: microscopio, provette, attrezzature. Coronavirus covid-19, batteriologia, virologia, DNA e assistenza sanitaria.

Dagli anni '90, le terapie cellulari e geniche hanno offerto nuove speranze ai pazienti affetti da malattie rare e difficili da trattare. La dipendenza da apparecchiature specializzate e da normative rigorose ha creato barriere alla completa digitalizzazione del processo produttivo. Per soddisfare i severi requisiti normativi, la documentazione cartacea esaustiva è diventata la norma nel settore delle terapie avanzate. Tuttavia, con l'aumento delle terapie che escono dalla pipeline di sviluppo nel mercato in più rapida crescita dell'industria biofarmaceutica, sempre più aziende cercano modi per snellire le loro operazioni – mantenendo al contempo la conformità alle buone pratiche di fabbricazione (GMP). Quando i produttori danno priorità alla digitalizzazione durante il trasferimento tecnologico, possono sfruttare più rapidamente i sistemi di automazione per raggiungere questi obiettivi.

In effetti, la soluzione di automazione ottimale può fornire una significativa flessibilità operativa e ridurre notevolmente lo sforzo nella fase di ricezione del trasferimento tecnologico. Per le terapie avanzate, un sistema di gestione della produzione (MES), come FactoryTalk PharmaSuite® o PlantPAx® può utilizzare i dati digitali generati durante il trasferimento tecnologico – e facilitare la gestione della produzione e la conformità. Integrando i sistemi di produzione e i sistemi ERP, i produttori possono tracciare elettronicamente i campioni di cellule di pazienti o donatori, le materie prime e le apparecchiature. Questi sistemi integrati forniscono anche una verifica continua del processo (CPV) per garantire che i processi siano in uno stato di controllo.

Allo stesso modo, un MES automatizza e fa rispettare la conformità alle procedure operative standard (SOP) stabilite, controllando così sia la ricetta che il flusso di lavoro. Questo è un enorme vantaggio nelle fasi iniziali di un settore in evoluzione come quello delle terapie cellulari e geniche e soprattutto con le terapie autologhe, dove i processi possono essere altamente manuali e richiedere operatori qualificati.

Porre la base per dare priorità alla digitalizzazione fin dalle prime fasi del processo produttivo è fondamentale in questo campo in rapida crescita per migliorare i risultati per i pazienti. Scoprite di più sulla produzione di ATMP e su come Rockwell Automation può aiutarvi a raggiungere i risultati desiderati qui.

 

Questo blog è tratto dal whitepaper “Transforming Cell and Gene Therapy Manufacturing”. Scaricate il whitepaper gratuito per scoprire come la digitalizzazione può aiutare a superare le sfide comuni della produzione e a migliorare la velocità di commercializzazione nell'ambiente CGT.

Soluzioni avanzate per le terapie nel settore Life Sciences
Soluzioni avanzate per le terapie nel settore Life Sciences
Settore
Settore
Soluzioni avanzate per le terapie nel settore Life Sciences
Esplorate le soluzioni di terapia avanzata per la produzione nel settore Life Sciences. Migliorate la scalabilità, la conformità, la gestione dati e il time to market con Rockwell Automation.
Ulteriori informazioni

Pubblicato 9 febbraio 2024

Argomenti: Soluzioni MES Life Sciences FactoryTalk PharmaSuite DCS PlantPAx

Dan UpDyke
Dan UpDyke
Strategic Marketing Manager, Rockwell Automation
Product Manager esperto con una comprovata esperienza nel settore dell’automazione industriale. Professionista nella gestione dei prodotti, con competenze in U.S. Food and Drug Administration (FDA), controllo di processo, ingegneria di processo, validazione dei sistemi informatici e controllo delle modifiche.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Il ruolo fondamentale del MES nella produzione di ATMP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: