Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Creare una cultura aziendale per supportare la sostenibilità

Mentre i produttori sono sottoposti a pressioni da più parti per impegnarsi a favore di una maggiore sostenibilità, Mark Bottomley condivide le sue opinioni su alcune aree chiave che possono fornire una solida base per una cultura aziendale fiorente.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Creare una cultura aziendale per supportare la sostenibilità hero image

I leader delle aziende manifatturiere sono sempre più sollecitati a prendere sul serio la sostenibilità. Non sono solo i regolatori a voler vedere azioni concrete; investitori, dipendenti e clienti hanno aspettative sempre più elevate riguardo al contributo che le aziende dovrebbero dare alle loro comunità e agli ambienti.

Costruire una cultura aziendale non significa solo adottare una serie di politiche e iniziative. È un impegno fondamentale su come l'azienda agirà e prenderà decisioni, dando priorità alle persone e alle comunità che sono impattate dalle attività quotidiane delle aziende.

Mentre il settore guarda a un panorama normativo più prescrittivo e a standard globali più rigorosi, è il momento di agire sulla sostenibilità.

L'impegno di Rockwell Automation per la sostenibilità

Per aiutare i nostri clienti a innalzare i loro parametri di sostenibilità, è importante che anche noi ci poniamo standard più elevati. In quanto azienda manifatturiera, siamo pienamente consapevoli dei molteplici aspetti delle nostre attività. Dai sistemi di controllo che produciamo, alle nostre operazioni logistiche e ai processi aziendali quotidiani, tutto deve essere diretto e monitorato per mantenere standard elevati di sostenibilità in aree quali consumo di energia, efficienza operativa, rifiuti e riciclo.

Abbiamo quindi assunto un impegno a livello organizzativo per diventare più sostenibili nel nostro lavoro e nelle nostre operazioni. Questo impegno si fonda su tre pilastri: impatto ambientale, impatto sociale e governance.

Basandoci sui contributi della nostra ampia base di stakeholder, il nostro approccio alla sostenibilità si estende a tutte le aree delle nostre attività, comprendendo sicurezza ambientale, catene di approvvigionamento responsabili e salute sul lavoro. Si tratta anche di come agiamo oltre il nostro lavoro quotidiano, ad esempio aiutando le comunità con l’istruzione, mantenendo elevati standard di etica e conformità e promuovendo la diversità. Si tratta di generare un impatto positivo in ogni aspetto di ciò che facciamo.

Responsabilità ambientale attraverso un’efficienza migliorata
Responsabilità ambientale attraverso un’efficienza migliorata
Blog
Blog
Responsabilità ambientale attraverso un’efficienza migliorata
Cinque modi in cui le aziende leader del settore industriale possono raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità concentrando i loro sforzi sul miglioramento dell’efficienza.

Considerazioni chiave per sostenere una cultura della sostenibilità

Nel nostro percorso, abbiamo imparato diverse cose che riteniamo possano aiutare i produttori a definire e sostenere la propria cultura aziendale in materia di sostenibilità.

1.    Siete sostenibili solo quanto le aziende con cui collaborate

Non è solo la vostra organizzazione che deve essere sostenibile. Si tratta di un impegno che deve essere presente in tutti i processi produttivi e di lavorare con i fornitori e i fornitori di servizi giusti per consolidare questo impegno. Basta un solo anello debole per compromettere la sostenibilità dell'intera catena del valore.

Adottare un approccio olistico aiuta a creare un effetto rete intorno alla sostenibilità. Le aziende vogliono lavorare con partner sostenibili e gli utenti finali vogliono sapere che l'etica è stata applicata dall'origine alla destinazione. È quindi di vitale importanza allinearsi con partner sostenibili per supportare le vostre credenziali e dimostrare che prendete sul serio la questione.

Digitalmente illuminati – ambientalmente smart
Digitalmente illuminati – ambientalmente smart
Blog
Blog
Digitalmente illuminati – ambientalmente smart
Come Sustainder sta illuminando la strada verso città più intelligenti con un metodo di processo produttivo più intelligente e dirompente.
 

2.    Trovare il legame tra sostenibilità e valore commerciale

Nell'economia attuale, la crescita dei ricavi e la redditività rimangono importanti come sempre. Una delle falsità più dannose che permea le discussioni sulla sostenibilità è che essere green vada a scapito degli obiettivi di performance aziendali. Se vista da questa prospettiva, non diventerà mai una priorità organizzativa.

La sostenibilità non solo favorisce la riduzione dei costi attraverso una maggiore efficienza e una minore dispersione, ma è preziosa di per sé. Diventa parte della vostra identità e supporta tutto, dalla generazione di nuovi affari all'acquisizione di talenti e al marketing dei prodotti. Può diventare un vantaggio commerciale e una parte integrante della storia del vostro marchio in cui i clienti possono credere.

3.    Misurare per rendersi responsabili

Stabilire obiettivi ambiziosi come guida per le iniziative di sostenibilità è una parte, ma è anche necessario disporre di strumenti di misurazione per assicurarsi di muoversi nella giusta direzione. Più le metriche che si associano ad aree come il consumo di energia, le prestazioni delle macchine e gli obiettivi di riciclo sono dettagliate, più sarà facile individuare aree di spreco significativo o incoerenze tra le diverse aree delle operazioni aziendali.

Stiamo facendo questo internamente con il nostro obiettivo di NetZero carbonio entro il 2030. Abbiamo annunciato questo nel 2020 come mezzo per promuovere miglioramenti in termini di efficienza, riduzione del consumo energetico, miglioramento della sicurezza dei lavoratori e garanzia della conformità normativa. Questo impegno aiuterà a guidare i nostri sforzi per il prossimo decennio e a informare su come supportiamo i nostri clienti, fornitori e partner a fare lo stesso.

4.    Considerare il valore nel tempo delle misure di sostenibilità

Se cercate benefici immediati in termini di riduzione dei costi dall'implementazione di misure di sostenibilità, potrebbero non essere subito evidenti. In alcuni casi, potreste anche avere un costo iniziale più elevato. La sostenibilità è un processo, non un'attività da fare una volta sola, quindi la priorità dovrebbe essere quella di stabilire la direzione, allocare le risorse e cercare miglioramenti iterativi nei benefici in termini di costi.

Come per qualsiasi iniziativa organizzativa importante, è fondamentale che il team esecutivo sia allineato sulle aspettative. Queste sono decisioni che richiedono un impegno verso una visione e una prospettiva a lungo termine per realizzare il valore.

5.    Anche piccoli miglioramenti possono avere un impatto sproporzionato

Le organizzazioni manifatturiere tipicamente coprono più aree geografiche, siti e linee di produzione. Affrontare la sostenibilità in tutte queste operazioni può avere più successo su scala ridotta, con un piano di implementazione basato sul successo del programma. Ciò che può sembrare un piccolo miglioramento può avere un impatto sproporzionato se applicato su larga scala.

Partite dall'obiettivo principale e ripercorrete a ritroso i vari modi in cui potete raggiungerlo. Prestate attenzione a celebrare le piccole vittorie che possono aiutarvi a creare slancio verso l'obiettivo più grande.

 

Espandere le possibilità umane

Abbiamo raggiunto un punto di svolta importante nella lunga storia della produzione, in cui le ambizioni del produttore non possono più andare contro il benessere della società in generale. L'obiettivo dei produttori di oggi è rendere la sostenibilità parte integrante del modo di operare, per creare un impatto più positivo sui dipendenti e sulle comunità.

Questo è un impegno che è meglio assumere prima che dopo. Poiché l'ambiente sociale e normativo che circonda la vostra azienda si sta orientando verso una minore tolleranza per la compiacenza sulle questioni ambientali, è importante osservare le diverse parti della vostra azienda attraverso la lente della sostenibilità. Anticipare le iniziative di sostenibilità ora aiuta a rispettare gli impegni che avete fissato per voi stessi e per le organizzazioni partner.

Se siete ancora all'inizio del percorso, non è troppo tardi per fissare obiettivi ambiziosi ed elevare la sostenibilità a una priorità fondamentale.

5 lezioni da una storia di sostenibilità lunga 8 anni
5 lezioni da una storia di sostenibilità lunga 8 anni
BLOG
BLOG
5 lezioni da una storia di sostenibilità lunga 8 anni
Come diventare più sostenibili può offrire benefici di ampia portata in tutta la vostra azienda.
 

Potete scoprire di più sul valore della sostenibilità nella produzione nell’Management Perspectives hub, dove troverete blog, podcast, webinar e altro ancora per aiutare i decisori aziendali a compiere i prossimi passi nel loro percorso digitale.

Pubblicato 8 giugno 2021


Mark Bottomley
Mark Bottomley
Regional Vice President, Strategic Accounts and Sales Specialists EMEA, Rockwell Automation
Mark Bottomley è Regional Vice President, Strategic Accounts and Sales Specialists EMEA per Rockwell Automation. Nel suo ruolo, Mark si dedica a realizzare la strategia dell’azienda per dare vita alla Connected Enterprise. Sotto la sua guida, Rockwell Automation integra controllo e informazioni per aiutare le aziende industriali e il loro personale a essere più produttivi e il mondo più sostenibile. Mark accelera l’approccio dell’azienda nella sua regione concentrandosi sulla comprensione delle esigenze dei clienti e delle loro migliori opportunità di produttività, combinando la nostra tecnologia e la nostra domain expertise per ottenere risultati aziendali positivi.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Creare una cultura aziendale per supportare la sostenibilità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: