Loading
Blog | Trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

Digitalmente illuminati – ambientalmente smart

Come Sustainder sta illuminando il percorso verso città più intelligenti con un metodo di processo produttivo più intelligente e dirompente

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Digitalmente illuminati – ambientalmente smart hero image

La risposta ai cambiamenti climatici è una priorità per la maggior parte delle organizzazioni e gli ambiziosi obiettivi di riduzione dei consumi energetici stanno stimolando innovazione e investimenti ovunque.

Questo è particolarmente evidente negli spazi pubblici, dove i comuni e le autorità locali di tutta Europa si sono posti obiettivi sfidanti per ridurre le emissioni e migliorare le infrastrutture.

L'illuminazione di strade e spazi pubblici è un settore in cui è possibile ottenere enormi risparmi sui costi e sull'energia sostituendo le infrastrutture esistenti con luci a LED ad alta efficienza energetica. Quando abbiamo creato Sustainder solo pochi anni fa, abbiamo visto l'opportunità di andare ancora oltre.

Ci siamo posti la sfida di progettare luci che non solo riducessero i consumi energetici grazie alla tecnologia LED, ma – o “luminaires” come chiamiamo i nostri prodotti – che interagissero con l'ambiente e che potessero migliorare il controllo, la sicurezza, la flessibilità e la gestione degli spazi pubblici.

In pochi anni, abbiamo sviluppato, prodotto e installato soluzioni di illuminazione intelligenti per gli spazi urbani pubblici che sono flessibili, a prova di futuro e offrono un assaggio del futuro.

Quel momento di illuminazione

Il punto di partenza per noi è stato rendersi conto che i governi locali e nazionali avrebbero dovuto intraprendere un ambizioso piano di diffusione dell'illuminazione a LED per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica legati ai cambiamenti climatici. Pensando più ampiamente alle esigenze delle autorità locali, abbiamo capito che qualsiasi cambiamento su questa scala dovrebbe essere considerato in termini di esigenze presenti e future in materia di salute, mobilità, sicurezza e comunicazione.

 

Consapevoli del fatto che tali miglioramenti avrebbero dovuto funzionare con l'infrastruttura esistente, abbiamo preso come punto di partenza la base esistente di pali tradizionali che hanno una fonte di elettricità e come punto di arrivo le smart city.

Sebbene le smart city siano ancora agli inizi in termini di implementazione, è entusiasmante considerare un futuro in cui la connettività e i sensori offrono alle infrastrutture urbane la capacità di creare strade più sicure, trasporti a guida autonoma e una vita ecologicamente sostenibile. Ci è subito apparso chiaro che gran parte della nuova infrastruttura necessaria per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere integrata nell'illuminazione stradale esistente (piuttosto che ogni tecnologia richieda le proprie reti, i propri pali e i propri cavi), quindi abbiamo iniziato a considerare cosa potrebbe essere in grado di fare un vero e proprio apparecchio di illuminazione intelligente.

In breve, abbiamo capito che potevamo unire due tendenze significative: la necessaria transizione all'illuminazione a LED e il continuo progresso verso smart city. Abbiamo capito che potevamo offrire alle autorità locali il vantaggio di enormi e urgenti miglioramenti dell'efficienza, sostenendo al contempo i loro futuri requisiti di infrastrutture intelligenti con la base di connettività e la funzionalità dei nostri prodotti di illuminazione.

Trasformare il processo produttivo durante una pandemia
Main Image
Trasformare il processo produttivo durante una pandemia

Scoprite di più su come Sustainder e Technologies Added collaborano nel film di Rockwell Automation.

 

Spianare la strada alle città intelligenti

I nostri apparecchi di illuminazione sono ricchi di tecnologia. Sono configurabili in modo quasi illimitato per soddisfare le esigenze di qualsiasi spazio di illuminazione pubblica:

  • Possono essere attivati dal movimento, così da accendersi solo quando necessario al passaggio di un veicolo, di una bicicletta o di un pedone, per poi attenuarsi e ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo di energia.
  • Possono essere dotati di sensori ambientali per trasmettere i dati sulla qualità dell'aria o rilevare perdite di gas.
  • Possono anche essere dotati di microfoni in grado di notificare alle autorità eventuali incidenti e di aumentare automaticamente i livelli di illuminazione per i servizi di emergenza presenti.
  • Possono essere dotati di antenne 5G per portare intere aree nella prossima era della connettività mobile, pronte per le soluzioni di mobilità intelligente del prossimo futuro.
  • Possono contare e monitorare il traffico e includere telecamere per migliorare il flusso di traffico o la sicurezza.

Inoltre, possono fare tutto questo da una dashboard di controllo centrale e possono essere gestiti da remoto.

Naturalmente, le esigenze di un apparecchio di illuminazione in un centro città pedonale saranno diverse da quelle su un'autostrada, una strada residenziale o una pista ciclabile. Anche le funzioni di illuminazione tradizionali dei nostri apparecchi offrono un'enorme variabilità per soddisfare i diversi livelli di luminosità, colori e requisiti di cablaggio di una specifica autorità locale.

Le idee intelligenti richiedono fabbriche intelligenti

Essere in grado di offrire ai nostri clienti una gamma così diversificata di funzionalità richiede una capacità produttiva avanzata. Una capacità estremamente flessibile che può convertire i requisiti di configurazione precisi di ciascun cliente in un processo produttivo altamente efficiente, nonostante la varietà dei prodotti.

Questa, a mio avviso, è una delle sfide più interessanti per il futuro della trasformazione digitale. La tecnologia rende possibili tutti i tipi di cose, ma data la nostra infrastruttura esistente, sia nelle strade delle città sia nelle fabbriche di tutto il mondo, come possiamo passare da ciò che abbiamo a ciò che può essere? Come possiamo scalare tecnologie dirompenti se le produciamo in modo tradizionale? Come può una start-up come Sustainder offrire ai propri clienti i vantaggi della produzione digitale in modo competitivo rispetto ai grandi concorrenti?

La risposta, nel nostro caso, è anche una prova di concetto per il modello Factory-as-a-Service. Avevamo bisogno di un impianto produttivo estremamente capace che non avevamo le risorse per costruire e che, inizialmente, non avrebbe avuto gli ordini per essere sfruttato al massimo. Avevamo bisogno di catene di fornitura esistenti, di ERP avanzato, di MES e di competenze nella logistica. Per competere con i grandi produttori internazionali di illuminazione, dovevamo beneficiare di capacità e scala produttive simili – o più avanzate – senza poterle costruire da zero.

La fabbrica come servizio

La nostra soluzione è la Technologies Added smart factory condivisa a Emmen, NL. Collaborando con una fabbrica come servizio, abbiamo accesso alla loro struttura, compresa la dorsale digitale di Rockwell Automation che ci consente di configurare rapidamente le linee di produzione, abilitando la “personalizzazione di massa” – il processo flessibile e altamente scalabile fondamentale per offrire la nostra varietà di prodotti.

La fabbrica offre accesso a tecnologie e capacità avanzate, come modellazione 3D, robotica intelligente, digital twin e produzione guidata dai dati, che ci permettono di creare ordini di produzione dal nostro software di configurazione. Questi vengono poi implementati dal personale esperto e dalle capacità di processo produttivo di Technologies Added.

Il grande vantaggio del nostro modello è quanto sia leggero e scalabile. Guardiamo a un futuro di contratti molto più grandi che richiederanno a Technologies Added di continuare a crescere per soddisfare le nostre esigenze e, potenzialmente, di replicare il modello in altri siti, magari in località diverse per essere più vicini ai principali mercati. È importante sottolineare che i metodi produttivi di Emmen possono essere replicati direttamente dalla dorsale digitale di Rockwell Automation, il che significa che il processo di aggiunta di una capacità produttiva esponenziale a Sustainder è relativamente semplice.

Un approccio flessibile per un futuro più luminoso

Un altro aspetto interessante riguarda il modo in cui i nuovi metodi produttivi del modello Sustainder offrono una nuova direzione per la produzione di apparecchi di illuminazione – e forse per la crescita di altre start-up tecnologiche dirompenti in futuro.

Mentre in passato i corpi illuminanti venivano venduti come prodotti unici, con una durata prevista di 25 anni o più, le cassette intercambiabili (il “cervello”) dei nostri apparecchi offrono la possibilità che la vendita iniziale di un sistema sia il punto di partenza di una relazione continuativa che aggiunge o modifica funzionalità secondo necessità o disponibilità. In futuro, questo apre anche la possibilità di sviluppare relazioni diverse con i nostri clienti. Potremmo, ad esempio, passare da un acquisto singolo (spesa in conto capitale) a un modello che considera il Total Cost of Ownership (TCO) durante il ciclo di vita dell'apparecchiatura e che viene acquistato “as a service” (un modello di spesa operativa).

Sebbene tali possibilità non siano attualmente oggetto di indagine attiva, Sustainder ha la flessibilità intrinseca per esplorare queste idee in futuro. Questo è favorito dal fatto che, operando secondo il modello Factory as a Service, i dipendenti Sustainder sono completamente concentrati su ciò che sanno fare meglio: la vendita e lo sviluppo di soluzioni di illuminazione, l'ingegneria del software dei sistemi di illuminazione municipale, l'ingegneria hardware di apparecchi all'avanguardia e le nostre operazioni di supporto clienti e tecnico. La produzione e la dorsale digitale che rendono tutto ciò possibile sono gestite e saranno modificate e migliorate nel tempo da aziende dedicate a rimanere all'avanguardia in ciò che fanno – produzione (Technologies Added) e soluzioni di automazione e soluzioni informative (Rockwell Automation).

Per Sustainder, tutto questo si traduce in un futuro luminoso mentre espandiamo i limiti dell'illuminazione pubblica per un futuro più intelligente, sicuro, connesso e più attento al clima.

Per scoprire di più su come Sustainder e Technologies Added collaborano, guarda la pellicola di Rockwell Automation, prodotta da BBC StoryWorks Commercial Productions e presentata da Digital Europe nell'ambito della serie “Digitally Enlightened”.

Pubblicato 20 aprile 2021

 
Argomenti: Trasformazione digitale Management Perspectives Automotive e pneumatici Industria chimica Èntéêrtæåïïnméênt Fibre e prodotti tessili Industria alimentare e delle bevande Cura della casa e della persona Infrastrutture Life Sciences Marino Estrazione mineraria, metalli e cemento Oil & Gas Produzione di energia Stampa ed editoria Industria cartaria Semiconduttori Acque chiare e reflue

Marco Bosch
Marketing & Operations Director, Sustainder
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Digitalmente illuminati – ambientalmente intelligenti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: