Loading
Blog | Connected Enterprise (azienda connessa)
Recent ActivityRecent Activity

Responsabilità ambientale grazie a una maggiore efficienza

Cinque modi in cui le aziende leader del settore industriale possono raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità concentrando i loro sforzi sul miglioramento dell’efficienza.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Strada attraverso una foresta verde

La sostenibilità è diventata un argomento importante per i responsabili delle decisioni industriali, spinti da richieste più rigorose da parte dei responsabili politici e da una maggiore consapevolezza dell'impatto ambientale delle emissioni di carbonio dei loro clienti. Poiché l'obiettivo di raggiungere emissioni di carbonio zero entro il 2050 diventa la stella polare in tutti i settori, gli approcci per raggiungere questo ambizioso obiettivo variano notevolmente. Alcune aziende hanno adottato un atteggiamento reattivo, facendo ciò che è necessario per soddisfare gli standard di conformità. Altre sono state più proattive, prendendo l'iniziativa di cambiare il modo in cui operano, con il miglioramento della sostenibilità come uno degli obiettivi di trasformazione.

Nel settore industriale, coloro che appartengono a quest'ultima categoria si rendono conto che i loro obiettivi di sostenibilità sono indissolubilmente legati alla loro visione di un modello di business più efficiente. Stanno individuando opportunità per una migliore efficienza in tutte le loro operazioni e stanno prendendo l'iniziativa per massimizzare i loro output e sfruttare al meglio le risorse esistenti. Dove l'efficienza guida, una maggiore sostenibilità segue naturalmente.

Fare di più con menoL'efficienza consiste nel trarre il massimo da ciò che si ha. Si tratta di massimizzare il valore dell'investimento dell'organizzazione in persone e risorse per ottenere risultati migliori per gli stakeholder. Per i produttori di oggi, essere efficienti richiede un controllo end-to-end dei processi per utilizzare al meglio gli input disponibili, arrivando a una consegna del prodotto più rapida e più economica.

Elevare la sostenibilità a priorità aziendale fondamentale e motore di valore
Elevare la sostenibilità a priorità aziendale fondamentale e motore di valore
Blog
Blog
Elevare la sostenibilità a priorità aziendale fondamentale e motore di valore
Per molti anni, le esternalità negative delle pesanti operazioni industriali sono state considerate semplicemente come il costo di fare impresa, o come una caratteristica inevitabile del lavoro con sottoprodotti dannosi e ambienti ad alta temperatura.

I leader dovrebbero considerare l'efficienza e la sostenibilità come obiettivi reciprocamente vantaggiosi. Migliorare l'efficienza delle operazioni riduce gli sprechi, il che migliora la sostenibilità dei processi. Ciò introduce vantaggi in termini di costi, i cui ricavi aggiuntivi possono poi essere reinvestiti per migliorare ulteriormente l'efficienza. Il risultato finale è un ciclo di feedback positivo che rende continuamente i processi più snelli ed efficaci, contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio nel tempo.

Ancora meglio, i benefici dell'efficienza tendono a essere esponenziali. Piccoli guadagni di efficienza in una singola linea o sito possono essere replicati su più processi per produrre un impatto ambientale significativo nel tempo.

5 chiavi per collegare efficienza e sostenibilità

Sebbene i leader del settore possano temere che la transizione verso la sostenibilità comporti una massiccia interruzione delle operazioni esistenti, in pratica molti dei benefici possono essere realizzati affrontando le inefficienze e i problemi esistenti. Ci sono cinque modi principali in cui il perseguimento di guadagni di efficienza può produrre risultati migliori in termini di sostenibilità.

1. Migliorare la visibilità attraverso il software di analisi

Gli ambienti industriali sono ricchi di dati, ma i produttori hanno faticato a generare valore sufficiente dai loro asset. Le sfide comuni vanno dall'applicazione di sensori in ambienti difficili da raggiungere o difficili fino alla pulizia e standardizzazione dei dati non strutturati provenienti da varie fonti. In totale, solo circa un quarto dei dati disponibili per i responsabili delle decisioni industriali viene analizzato in modo efficace.

Il sistema di controllo distribuito PlantPAx aiuta Buckeye nella trasformazione digitale
Il sistema di controllo distribuito PlantPAx aiuta Buckeye nella trasformazione digitale
Blog
Blog
Il sistema di controllo distribuito PlantPAx aiuta Buckeye nella trasformazione digitale
Come ha realizzato la trasformazione digitale l'operatore di oleodotti Buckeye Partners? Con Stratus Technologies e PlantPAx® DCS.

Il software di analisi, tuttavia, è la strada verso una maggiore efficienza. Una migliore visibilità sullo stato delle macchine, sulle prestazioni e sui risultati fornisce un maggiore controllo sulle aree che possono essere migliorate. Questi miglioramenti portano a una maggiore efficienza, che genera risparmi energetici e una minore impronta di carbonio. Solo conoscendo dove si trovano i centri di spreco è possibile mettere in atto l'effetto domino di enormi benefici in termini di efficienza e sostenibilità.

2. Installazione di modellazione predittiva e manutenzione

Una delle principali fonti di spreco e inefficienza negli ambienti industriali è il tempo di fermo non pianificato. Un guasto in qualche parte del processo può portare tutto a uno spegnimento con ripercussioni diffuse in termini di risorse sprecate.

Con le operazioni di impianto connesso, i produttori possono vedere in tempo reale come funzionano le cose e utilizzare la modellazione predittiva per anticipare potenziali rischi e colli di bottiglia. Ad esempio, collegandosi con gli OEM, l'operatore può ricevere indicazioni precoci che alcune parti della macchina devono essere sostituite, cosa che può essere fatta prima che il difetto causi uno spegnimento più grande.

Adottare un approccio di manutenzione preventiva significa non dover fermare la produzione, il che mantiene l'impianto in funzione in modo efficiente e riduce il rischio di sprechi inutili, come macchine improduttive o apparecchiature lasciate in funzione.

The Need to Manage Accelerated Disruption
The Need to Manage Accelerated Disruption
Blog
Blog
The Need to Manage Accelerated Disruption
Whether you’re making good progress on your digital journey, or just realising that digital transformation is the key to survival, understanding current and future trends is essential.

3. Ottimizzazione dei processi

La produzione su larga scala è per sua natura ad alta intensità di risorse. Questo problema è aggravato quando i processi produttivi non sono efficaci, il che può aumentare i livelli di spreco. Ad esempio, nell'industria alimentare e delle bevande, gli elevati standard di pulizia richiesti dai clienti possono spingere i produttori a purificare eccessivamente i prodotti, il che, se fatto in modo inefficiente, comporta un enorme spreco di acqua.

Gli strumenti di automazione intelligente possono svolgere un ruolo importante nel contrastare le pratiche di spreco. Utilizzando tecnologie come i Digital Twin, i leader possono progettare e migliorare i processi per identificare le potenziali inefficienze e adottare misure correttive prima che vengano implementate.

4. Cattura e riciclo del carbonio

Ci sono certi “costi” che storicamente sono stati accettati negli ambienti industriali perché considerati inevitabili. Le emissioni di carbonio nelle industrie pesanti, come quella dei metalli e del petrolio e gas, sono un esempio notevole. I leader si stanno rendendo conto che affrontando direttamente questi problemi, possono ottenere un doppio vantaggio: ridurre gli sprechi di carbonio e riciclarli in qualcosa di utile.

Il primo passo è la misurazione delle emissioni di carbonio. Assegnando dei valori ai materiali, è possibile quantificare e confrontare l'impronta di carbonio. Per fare questo, utilizziamo software di analisi e modelli di emissione come sistema di monitoraggio delle emissioni predittivo (PEMS) o sistema di monitoraggio continuo delle emissioni (Software CEMS) per integrare gli analizzatori fisici standard (sistema di monitoraggio continuo delle emissioni), che insieme contribuiscono a ridurre la manutenzione e a migliorare la misurazione. Grazie a questi strumenti di analisi basati su sensori, i responsabili di linea e gli operatori sono in grado di identificare dove le prestazioni degli asset sono inferiori agli standard richiesti. È a questo punto che possono essere implementate strategie per migliorare le prestazioni e affrontare le cause delle inefficienze.

Nel caso delle industrie pesanti, ci sono opportunità per identificare le aree che contribuiscono maggiormente alle emissioni di carbonio e applicare pratiche CCUS per catturare i rifiuti ed evitare che entrino nell'atmosfera.

Ad esempio, in Europa, stiamo collaborando con l'acciaieria ArcelorMittal e la società biotecnologica LanzaTech a un progetto in cui l'emissione di carbonio degli altiforni viene riciclata in un prodotto di etanolo più sostenibile chiamato Steelanol. Soluzioni creative a problemi radicati come questi possono produrre processi più efficienti e circolari con enormi benefici ambientali.

5. Aggiungere responsabilità ai processi

Se la sostenibilità viene considerata una priorità secondaria, in situazioni difficili viene quasi sempre messa da parte. L'ambiente normativo sta contribuendo a rafforzare il fatto che le pratiche sostenibili sono un obbligo organizzativo e i responsabili degli impianti oggi sono sempre più vincolati legalmente a ridurre le emissioni. Inoltre, i loro clienti vogliono vedere le prove che si stanno facendo sforzi in tutta la catena logistica per ridurre le emissioni.

Il modo migliore per rendere i processi sostenibili è quello di rendere la sostenibilità parte del processo. Ciò significa installare parametri e allarmi per controllare i processi, avvisare il personale in caso di alti livelli di carbonio o addirittura ridurre automaticamente i carichi quando vengono superati i limiti stabiliti. Tali precauzioni offrono vantaggi in termini di efficienza, mantenendo al contempo sotto controllo le pratiche di sostenibilità.

Verso il Net-Zero

Sulla carta, tutto questo sembra semplice e logico, ma sappiamo che in pratica può essere difficile apportare questi cambiamenti. Spesso vediamo i leader introdurre misure di efficienza in un'area particolare, per poi fermarsi se non vedono risultati immediati. I benefici possono essere graduali e quindi è necessario un orizzonte temporale ampio. È anche necessario impegnarsi a sperimentare diversi casi aziendali: se si trova un modello che funziona, utilizzarlo come modello per applicarlo a diverse parti delle vostre operazioni e scalare in base a una prova di concetto positiva.

L'obiettivo dei leader industriali è quello di essere proattivi nella ricerca di efficienze in tutte le aree delle attività aziendali e produttive. Partire dalla prospettiva di migliorare ciò che si sta già facendo attraverso strategie di efficienza aiuterà ad avviare il ciclo virtuoso di processi più efficaci che portano a minori sprechi e a margini di costo migliori. Ciò significa, in ultima analisi, più capitale da reinvestire per ulteriori miglioramenti ed efficienze dei processi. Il ciclo ha un impatto diretto sul ROI e un esito positivo per l'impronta di carbonio dell'azienda, un aspetto che avvantaggia tutti gli stakeholder.

Se volete saperne di più sulla sostenibilità e sui processi efficienti, visitate il Management Perspectives hub.

Pubblicato 27 aprile 2021

Argomenti: Drive Sustainability The Connected Enterprise Management Perspectives

Sebastien Grau
Sebastien Grau
Regional Vice President Middle East, Turkey & Africa, Rockwell Automation
Sebastien Grau gestisce un team ad alte prestazioni di professionisti delle vendite, offrendo soluzioni di alta qualità per il Medio Oriente, la Turchia e l'Africa. Ha lavorato a lungo nei settori industriali dell’energia e della potenza per oltre un decennio, acquisendo preziose informazioni su come funzionano questi settori industriali e su come la tecnologia consente ai clienti di prendere decisioni più intelligenti.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Responsabilità ambientale attraverso un’efficienza migliorata
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: