Rechercher
Aide de FactoryTalk Optix 1.8.0
Configurer des objets graphiques dynamiques
Ajoutez des objets graphiques et liez-les ensemble pour créer une logique d’application.
Ajouter des objets graphiques
Associer l’état de la LED à celui du commutateur
Associer la couleur de la LED à la zone de sélection numérique
Projet de démarrage rapide
Ajouter des objets graphiques
Associer l’état de la LED à celui du commutateur
Associer la couleur de la LED à la zone de sélection numérique
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal