Ajouter des objets graphiques

Ajoutez des objets Commutateur, Zone de sélection numérique et LED à la Page1 de votre application.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    Page1 (type)
    .
    La page 1 vierge s’affiche dans l’éditeur dans un onglet distinct.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page1 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Commutateur
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page1 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Zone de sélection numérique
    .
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page1 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    LED
    .
  5. Dans l’éditeur, organisez les objets selon vos préférences.
Objets graphiques organisés
L’espace de travail affiche un arrière-plan quadrillé avec une zone de sélection numérique et un commutateur dans le coin supérieur gauche, et une LED au centre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal