Associer l’état de la LED à celui du commutateur

Activez et désactivez l’objet LED à l’aide du commutateur.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    LED1
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Actif
    et
    ProjectName
    Interface utilisateur
    Pages
    Page1 (type)
    Commutateur1
    Actif
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Activation de LED
L’interface de l’application affiche la LED à l’état désactivé, avec le commutateur à bascule réglé sur Désactivé et le voyant LED sous forme de cercle rouge vide.
L’interface de l’application affiche la LED à l’état activé, avec le commutateur à bascule réglé sur Activé et le voyant LED sous forme de cercle rouge plein.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal