- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Déboguer un NetLogic à distance avec Visual Studio
Avec
Visual Studio®
, vous pouvez déboguer à distance un NetLogic d’exécution sur les systèmes Windows.
CONSEIL:
Le débogage à distance n’est pas possible sur les IHM pour des raisons de sécurité. Pour plus d’informations sur le débogage à distance, consultez Déboguer à distance - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Conditions préalables
- Sur la machine de développement, téléchargezVisual Studioet définissez-le comme éditeur de code par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Vérifiez que la machine cible et la machine de développement sont connectées au même réseau.
- Pour déboguer à distance un NetLogic d’exécution
- Configurez la machine Windows distante comme cible dansFactoryTalk Optix Studio. Consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
- Arrêtez le processus de débogage, modifiez le code et répétez la procédure.CONSEIL: Pour arrêter le processus de débogage à distance, fermez l'application de bureau Débogueur distant ou arrêtez le débogage dansVisual Studio.
Fournir une réponse