Ajouter un dispositif cible

Configurez un dispositif cible pour permettre le déploiement de
Applications FactoryTalk Optix
sur le réseau.
  1. Dans la barre d’outils principale, en regard de
    Exécuter
    , sélectionnez le menu déroulant cible.
  2. (facultatif) Dans
    Paramètres du dispositif cible
    , pour afficher uniquement les dispositifs clients distants actifs, activez
    Dispositifs distants actifs
    .
    CONSEIL: Actualisez les dispositifs cibles distants en sélectionnant
    Actualiser
    .
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Un dossier et sélectionnez
      Add
      .
    • Un dispositif
      FactoryTalk®Remote Access
      et sélectionnez
      Add
      pour ajouter un dispositif accessible depuis le réseau du dispositif
      FactoryTalk Remote Access
      sélectionné.
  4. (Facultatif) Dans
    Nom
    , modifiez le nom du dispositif cible.
    IMPORTANT: Seuls les caractères alphanumériques sont autorisés dans le nom.
  5. Dans
    Adresse IP
    , entrez l’adresse IP du dispositif cible.
  6. Dans
    Nom d’utilisateur
    , entrez le nom de l’utilisateur pour vous connecter au dispositif cible.
    Nom d’utilisateur
    Windows®
    Un nom d’utilisateur système :
    • DOMAIN\
      username
      , pour les utilisateurs de domaine.
    • .username
      , pour les utilisateurs locaux sur des dispositifs associés à un domaine.
    • username
      , pour les utilisateurs locaux sur des dispositifs qui n’appartiennent pas à un domaine.
    Nom d’utilisateur Linux
    Un nom d’utilisateur administrateur.
    IMPORTANT: Un mot de passe doit être configuré pour l’utilisateur sur le dispositif cible.
  7. (Facultatif) Dans
    Chemin de destination
    , entrez le chemin du dispositif cible pour déployer l’application.
    CONSEIL: Le chemin de destination de déploiement par défaut pour les dispositifs cibles Windows est
    %localappdata%
    . La définition d’un chemin personnalisé est utile lorsque la partition
    C:\
    du dispositif cible est protégée en écriture. Le chemin de destination pour les dispositifs cibles Ubuntu est
    /home/<nomutilisateur>/Documents/Project_1.
    NOTE: Vous ne pouvez déployer qu’un seul projet. Par conséquent, toute application précédemment déployée vers le
    Chemin de destination
    retire le chemin de la destination par défaut, et toute application précédemment déployée vers la destination par défaut retire le
    Chemin de destination
    NOTE: Le
    Chemin de destination
    n’est pas pris en charge lors du déploiement de
    FactoryTalk Optix
    executé en tant que service.
  8. (Facultatif) Sélectionnez
    Chiffrer le projet sur le dispositif
    pour chiffrer le projet déployé sur le dispositif cible.
    Pour plus d’informations, consultez Chiffrement de projet sur un dispositif cible.
  9. (Facultatif) Sélectionnez
    Télécharger le projet source sur le dispositif
    pour télécharger le projet source sur le dispositif cible.
    CONSEIL: Télécharger le projet source sur le dispositif cible vous permettra plus tard de le transférer du dispositif cible vers l’ordinateur de développement. Pour plus d’informations, consultez Ouvrir un projet.
  10. (Facultatif) Pour écraser les fichiers existants sur le dispositif cible, sélectionnez
    Transférer les fichiers d’application
    .
    CONSEIL: Si vous souhaitez déployer un projet chiffré, sélectionnez
    Transférer les fichiers d’application
    .
  11. (Facultatif) Pour optimiser le projet avant le transfert, sélectionnez
    Transférer le projet optimisé
    .
    IMPORTANT:
    Les projets optimisés :
    • Sont plus petits car les nœuds ne sont chargés que si nécessaire lors de l’exécution.
    • Conservent les balises dans un référentiel de balises externe et non dans le référentiel du projet.
    • Peuvent prendre plus de temps à charger et changer d’affichage sur les dispositifs peu performants.
    Vous ne pouvez pas optimiser les projets contenant des serveurs OPC UA qui exposent le modèle entier ou au moins une balise.
  12. Choisissez
    Sélectionner
    pour sélectionner le dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal