Ouvrir un projet

Ouvrez des projets à partir d’un dossier local, d’un réseau partagé ou d’un référentiel source.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Projet
    .
    La page de démarrage s’ouvre.
  2. Sur la gauche, sélectionnez
    Ouvrir
    .
  3. En haut de la page Démarrer, sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Récent
      . Sélectionnez ou naviguez jusqu’au projet à ouvrir, puis sélectionnez
      Ouvrir
      .
      CONSEIL: Lorsque vous ouvrez un projet récent, sélectionnez
      Tout
      ,
      Local
      ou
      Distant
      en haut de la page de démarrage après
      Filtre
      . Sélectionnez la flèche pour ordonner les projets en fonction de la date et heure de modification la plus récente.
      CONSEIL: Pour naviguer jusqu'à un projet, accédez à C:\Utilisateurs\NomUtilisateur\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects pour sélectionner le fichier de projet Optix (
      .optix
      ) ou le fichier de projet exporté (
      .optix.z
      ) à ouvrir. Pour plus d’informations sur l'exportation vers des fichiers, consultez Exporter un projet.
    • Distant
      . Sélectionnez
      Distant
      , pour sélectionner le projet à ouvrir ou saisissez une URL pour accéder à un projet distant :
      1. URL distante
        . Saisissez l’URL de votre référentiel distant. Il s’agit de l’emplacement URL qui stocke le fichier à distance. Si vous ne connaissez pas l’URL, demandez-la à votre administrateur système.
      2. Emplacement
        . Sur votre ordinateur local, saisissez le dossier où enregistrer et valider les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant.
        CONSEIL: L’emplacement par défaut est
        C:\Users\
        UserName
        \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
        . Sélectionnez
        Parcourir les fichiers
        pour rechercher un autre emplacement.
        CONSEIL: Si vous vous connectez à
        FactoryTalk Optix
        et à une solution de contrôle de version prise en charge, la page de démarrage affiche automatiquement tous les référentiels potentiels auxquels vous pouvez accéder avec votre compte de contrôle de version et tous les projets que vous pouvez ouvrir. Si vous vous connectez à une solution de contrôle de version,
        FactoryTalk®Hub
        synchronise les référentiels.
      3. Sélectionnez
        Ouvrir
        .  « Ouverture du projet à distance » s’affiche dans la barre d’état et le projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
    • Charger depuis le dispositif
      . Sélectionnez le dispositif à partir duquel charger le projet sur l’ordinateur de développement, sélectionnez
      Se connecter
      , puis :
      1. Si nécessaire, entrez le mot de passe.
      2. (Facultatif) Sélectionnez les fichiers à charger.
      3. (Facultatif) Modifiez la destination.
      4. Sélectionnez
        OK
        .
      Pour plus d’informations sur la conservation des données dans les stockages de rétentivité chargés à partir du dispositif, reportez-vous à la section Gérer les données chargées à partir d’un dispositif.
      Pour plus d’informations sur le téléchargement de projets sur des dispositifs cibles, reportez-vous à la section Ajouter un dispositif cible.
  4. Si le projet a été créé à l’aide d’une version précédente de
    FactoryTalk Optix Studio
    ,
    Mise à niveau du projet
    s’ouvre et effectue la mise à jour vers la dernière version. Sélectionnez
    Mettre à niveau
    pour mettre à niveau le projet et l’ouvrir.
Le projet s’ouvre. Si le projet était déjà ouvert, une nouvelle instance de
FactoryTalk Optix Studio
s'ouvre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal