Gérer les données chargées à partir d’un dispositif
Conserver ou supprimer les données du stockage de rétentivité pour un projet qui a été chargé à partir d’un dispositif.
Conditions préalables
- Charger un projet depuis le dispositif. Consultez la rubrique Ouvrir un projet.
- Pour gérer les données chargées à partir d’un dispositif
- DansVue de projet, pointez sur un stockage de rétentivité et sélectionnez.
- DansAppliquer les données conservées, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Appliquer. Appliquez les données conservées du projet qui a été chargé à partir du dispositif.
- Supprimer. Ignorez les données conservées du le projet qui a été chargé à partir du dispositif.
- Annuler. Annuler la dernière opération.
données
charger
Fournir une réponse