Définir l'éditeur de code par défaut

Nous vous recommandons d’utiliser
Visual Studio®
 2022 ou Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut.
CONSEIL: Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
Conditions préalables
Téléchargez et installez l’éditeur de code préféré.
  1. Pour définir l’éditeur de code par défaut
  2. Dans
    FactoryTalk Optix Studio
    , sélectionnez
    Options FactoryTalk Optix Studio
    .
  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une option dans le menu déroulant
    Éditeur de code préféré
    .
    CONSEIL: L’option
    Automatique
    définit Visual Studio comme éditeur par défaut. Si Visual Studio n’est pas disponible, Visual Studio Code est utilisé comme éditeur par défaut.
  4. Redémarrez
    FactoryTalk Optix Studio
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal