- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Préparer la machine distante pour le débogage
Installez et configurez l'application de bureau Débogueur distant.
Conditions préalables
Téléchargez et installez Visual Studio Debug Tools à partir de Débogage distant d’un projet C# ou VB - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
- Pour préparer la machine cible du débogage à distance
- Ouvrez l'application de bureau Débogueur distant.
- Observez le dispositif et le port pour vous connecter à la cible du débogage à distance.
- Configurez le pare-feu. Consultez Débogage distant d’un projet C# ou VB - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
Fournir une réponse