Rechercher
Last Update July 2026
DCL
Une erreur CIP s’est produite dans la demande de communication directe vers le dispositif
Connexion déjà ouverte pour la communication directe vers le dispositif
La communication directe au dispositif est hors-ligne
La communication directe au dispositif a déjà été initialisée
La communication directe au dispositif n’a pas été initialisée
La communication directe au dispositif a dépassé le délai d’expiration, mais cela était attendu
Échec de la demande de communication directe au dispositif
Le chemin de communication directe au dispositif ne contient pas de driver RSLinx Classic ou FactoryTalk Linx.
Erreur lors de l’appel de RSLinx Classic ou FactoryTalk Linx pour la communication directe au dispositif
Aucune licence pour exécuter RSLinx Classic ou FactoryTalk Linx sur cette station de travail
Aucun dispositif sélectionné dans SuperWho
Aucune connexion ouverte pour la communication directe au dispositif
Aucune connexion valide et ouverte pour la communication directe au dispositif
Le message demandé a dépassé le délai d’attente
Le driver de fond de panier virtuel RSLinx Classic ou FactoryTalk Linx n’a pas démarré pour la communication directe au dispositif
Trop de mémoires tampons simultanées pour la communication directe au dispositif
Impossible de fermer la connexion CIP utilisée dans la communication directe au dispositif
Impossible de communiquer avec RSLinx Classic ou FactoryTalk Linx pour la communication directe au dispositif
Impossible d’initialiser RSLinx Classic ou FactoryTalk Linx pour la communication directe au dispositif
Impossible d’ouvrir la connexion CIP utilisée dans la communication directe au dispositif
Impossible d’ouvrir le driver RSLinx Classic ou FactoryTalk Linxspécifié pour la communication directe au dispositif
Le chemin d’accès CIP renvoyé pour la communication directe au dispositif n’est pas valide
Chemin d’accès spécifié non valide ou l’un des dispositifs ne répond pas
Erreur interne de communication directe. Tentatives d’ouverture de drivers RSLinx Classic ou FactoryTalk Linx trop nombreuses.
Erreur interne de communication directe. ID de tampon non valide lors de la communication directe avec le dispositif.
Erreur interne de communication directe. Mémoire tampon trop petite pour les données demandées.
Erreur interne de communication directe. Appelez le service d’assistance technique.
Erreur interne de communication directe. La communication directe au dispositif n’a pas été initialisée.
Erreur interne de communication directe. Le driver figure déjà dans la table avec un autre identificateur de driver.
Erreur interne de communication directe. Erreur lors de l’obtention du chemin du dispositif.
Erreur interne de communication directe. Identificateur de message non valide.
Erreur interne de communication directe. Chemin du dispositif non valide.
Erreur interne de communication directe. Chemin réflexif non valide.
Erreur interne de communication directe. Mémoire tampon de réponse non valide.
Erreur interne de communication directe. Le chemin d’accès au dispositif ne contient pas de driver RSLinx Classic ou FactoryTalk Linx.
Erreur interne de communication directe. Chemin d’accès au dispositif non spécifié.
Erreur interne de communication directe. Nombre de références pour l’identificateur des messages différent de zéro.
Erreur interne de communication directe. Demande trop importante pour le réseau.
Erreur interne de communication directe. RxOnlineInit n’a pas été appelé.
Erreur interne de communication directe. L’interface de canal sous-jacente utilisée pour la communication directe au dispositif n’est pas valide.
Erreur de session de sécurité CIP
Erreur de session de sécurité CIP : 0x032D Pas de correspondance de règle d’intrusion
Erreur de session de sécurité CIP : 0x032E Refus de règle d’intrusion
Erreur de session de sécurité CIP : 0x032F Refus de règle d’intrusion non sécurisée
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0330 Aucune correspondance de règle de sortie
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0331 Refus de règle de sortie
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0332 Code de règle de sortie non autorisée
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0900 Notification de fermeture
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0901 Message imprévu
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0902 Mauvais enregistrement MAC
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0903 Dépassement de débit d’enregistrement
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0904 Échec de décompression
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0905 Échec d’handshake
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0906 Mauvais certificat
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0907 Certificat non pris en charge
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0908 Certificat révoqué
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0909 Certificat expiré
Erreur de session de sécurité CIP : 0x090A Certificat inconnu
Erreur de session de sécurité CIP : 0x090B Paramètre illégal
Erreur de session de sécurité CIP : 0x090C Autorité de certification inconnue
Erreur de session de sécurité CIP : 0x090D Accès refusé
Erreur de session de sécurité CIP : 0x090E Erreur de décodage
Erreur de session de sécurité CIP : 0x090F Erreur de déchiffrage
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0910 Version de protocole
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0911 Sécurité insuffisante
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0912 Erreur interne
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0913 Repli inapproprié
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0914 Extension non prise en charge
Erreur de session de sécurité CIP : 0x0915 Identité PSK inconnue